This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22967:反向电流和电压

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22967, TPS22953

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/624278/tps22967-the-reversed-current-and-voltage

器件型号:TPS22967
主题中讨论的其他器件: TPS22953

大家好、

对于 TI 负载开关 TPS22967、我是否知道在禁用负载开关时 VOUT 可能会流入 VIN 的最大电流、在允许的最大电流下、寄生二极管的源极和漏极之间的正向电压是多少?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bell、

    我们不对 VOUT 至 VIN 二极管进行广泛的表征、因此我们没有任何有关二极管可以处理的最大电流的信息。 您的应用中是否有您期望的特定条件?

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alek、

    在客户的附件设计中、他们使用 TPS22967将电源输出从附件控制到外部 I/O 端口、 但在为附件加电之前、不要将 I/O 端口的电源输入闸门到附件、因此我想知道当 TPS22967处于禁用模式时、它可以通过内部寄生二极管从 VOUT 承载多少电流。

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bell、

    流经体二极管的电流不受限制、因此二极管不受限制的"最大电流"。 问题是电流可能会导致器件中的大量功率耗散并造成损坏。 我们没有有关二极管可承载多少电流的数据、因为这对于器件来说不是正常操作。

    如果您正在寻找一个器件来阻断反向电流、那么也许可以使用 TPS22953。 它具有5A 载流能力、禁用时将阻断反向电流。 这样的器件是否可以正常工作?

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alek、

    实际上、由于我们的附件没有内部电源、我们希望利用反向路径从一开始的 I/O 端口通过外部电源为附件供电。

    根据 TPS22967数据表、如果我们假设 Ta=25°C、则 PD (max)=(125-25)/65.3 = 1.53W、则在高电流模式下、最大 Vsdf 通常小于1.2V、则反向路径可通过 patrisic 二极管承载的最大电流将高于1A。 在我们的应用中、反向电流将小于0.1A、因此这对我们的设计是安全的。

    此逻辑是否正确?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bell、

    我可以将这些信息传递给我们的设计团队、以帮助了解器件可以处理的内容。 除了功率耗散之外、还存在电迁移问题、这并不总是很容易评估。 为了了解您的条件、反向电流在您的应用中通过二极管传导多长时间(秒、分钟、小时)? 您是否了解该反向电流的粗占空比? 此外、您的应用的最高温度是多少?

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bell、

    只需关闭此处的循环、因为这是通过电子邮件解决的。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius