This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3423-Q1:如何测量失调电压和稳压电压。

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/628689/lm3423-q1-how-to-measure-offset-voltage-and-regulation-voltage

器件型号:LM3423-Q1

尊敬的 TI 团队:

您是否能帮助满足此请求?

问题
1. HSP-HSN 误差放大器失调电压测量方法。
数据表上标记为+/- 7mV。 如下表仅显示、是否应使用环境时间常数测量或计算误差放大器失调电压?
是否有计算公式?

我们知道 HSP-HSN 调节电压的误差范围在70mV 时为+/- 10%、在250mV 时为+/- 2.8%。 是否有计算公式?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 BJ、

    希望我能为您回答以下问题:

    失调电压实际上是工艺和电路设计的函数。 对于每个器件、它都是不同的、并且每个器件在温度范围内的行为都不是完全可预测的、因此实际上没有任何方法可以计算出它是什么。 然而、+/-7mV 是一个过热规格、具有很好的保护带量、因此它通常具有较小的变化。 您可以在 HSP-HSN 之间进行差分测量。

    2、看起来您已经有了计算。 它只有+/-7mV/Vsense 会提供百分比变化。

    此致、

    克林特