This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5022:WEBENCH 显示输出电压 gt 的错误(&G);120V

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5022, LM3488, PMP20212, LM3481

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/637407/webench-tools-lm5022-webench-showing-error-for-output-voltage-120v

器件型号:LM5022
主题中讨论的其他器件: LM3488PMP20212LM3481

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!  

一位客户正在寻找具有以下规格的升压转换器设计:

输入电压:23V 至33V

输出:180V

输出电流:0.04A。  

WEBENCH 显示了 LM5022的建议、但显示了以下错误。  

我尝试使用 LM5022降低输出电压、并观察到超过120V 的任何输出都显示上述误差。 我使用 LM5022进行了四种不同的设计、输出为50V、80V、100V 和120V。 以下是有关 LM5022功耗运行值的观察结果。 随着输出电压的增加、IC 功率耗散正在降低。 二极管 MOSFET 的功率耗散相当恒定。 反馈电阻的功耗在增加。 您能否帮助您了解为什么误差显示超过120V? 以及为什么没有显示任何其他器件、如 LM3488。 我针对 LM3488做了类似的练习。 在输入范围为23V 至33V 且负载电流为40mA 的情况下、对于90V-120V 以外的任何输出、此设计未显示。 在 LM3488的情况下显示的误差与上面显示的相似。 即结温超过了限值。 每当我观察到 LM3488介于90V 至120V 之间的趋势时、所有功率耗散值都远低于限制。 我不希望从120V 到130V 的输出突然跳变。 请建议。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Naveen、

    WEBENCH 可能难以为此应用创建设计、因为它超出了 LM5022的正常规格。

    请查看 TI 设计库 、了解是否有任何与您的应用规格接近的参考设计。 此设计是否需要隔离? 如果是、请继续进行反激式转换器设计。 如果不是、使用 LM3481的 PMP20212可能是一个很好的起点。

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Garrett、

    是否可以在最大纹波为50mV p-p 的情况下调节该器件的180V/5mA 输出?

    此致

    Vinod Sharma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vinod:

    假设为反激式配置正确选择了组件、则应该可以这样做。

    我还可以在升压配置中将其与分立式电荷泵配合使用、以使输出加倍。
    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Garrett、

    我希望 对于 LM3481、它可以在升压配置中实现。

    因为我们需要高性能、低噪声电源。

    此致

    Vinod Sharma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vinod、

    请参阅上面引用的 PMP20212。 这应该是一个良好的起点。

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Garrett、

    我将介绍 PMP20212设计。 它使用倍压器来获得高升压比。
    在该板中、要生成300V、最大占空比应为(1- 9V/150V)= 94%(考虑到倍压器、使用150V)

    但是、LM3481最大占空比仅为该电压产生方式的85%。 请澄清

    1.我在占空比计算中犯了任何错误。
    2.请分享任何有关倍压器器件选择的设计文档。
    3.共享此电源的任何 TINA 仿真。

    此致
    Vinod Sharma
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vinod:

    请注意、他的转换器仅在 DCM 运行模式下工作。 这允许在 OUT 达到最大占空比的情况下实现较大的升压比。 在 DCM 下、转换器占空比基于电感值和输出电流。 因此、在该设计中、电感器的尺寸为1mH。

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Garrett、

    没有有关 PMP20212参考设计的设计指南。 是否应在考虑使用倍压器的情况下使用 Vout/2选择电感器?

    请分享任何有关 DCM 模式升压转换器的设计指南。  

    另外、请告诉我们是否可以在反相模式下使用该电压来生成负电压? 如果是、请分享任何参考设计。

    此致

    Vinod Sharma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vinod:

    应仅考虑升压级来选择电感器。 因此、对于您的应用、它应该是23V 至90V。 它仅将最大占空比设置为~75%。 在本参考设计中、DCM 需要保持不会进入该占空比限制。 这种拓扑不能在 CCM 中工作是没有原因的。

    以下 是一篇 有关升压倍压器设计的文章。 这里有一个讨论 分立式电荷泵

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garret、

    反相模式。 我们是否也可以使用 LM3481生成-ve 电压?

    此致

    Vinod Sharma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vinod:

    正常情况下、这将使用配置为反相降压/升压的降压转换器来完成。 如果这是您想要采用的方法、我建议您启动另一个帖子。 这将有助于加快解决方案的速度。

    另一种选择是使用反激式。 这样、一个转换器就可以产生正负输出。 我知道它不像升压转换器那样低噪声、但它可能是一种更简单的解决方案。

    谢谢、

    Garrett