This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14030:电感器的噪声

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/641821/lmr14030-the-noise-of-inductor

器件型号:LMR14030

您好!

我们的客户使用 LMR14030将12V 转换为5V、然后通过大约1.2MHz 的另一个直流/直流开关将5V 转换为1.25V、至少200mA 作为 MCU 的内核电压。 然而、当 MCU 工作时、LMR14030的电感器发出吱吱声。 如果5V-1.25V 直流/直流无负载、则噪声消失。 那么、我认为负载电流会导致电感器噪声、现在我们可以采取什么方法来消除此电感器噪声?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否分享原理图和 PCB 布局?  您能否在电感器发出吱吱声时测量两个电感器电流的波形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gavin、

    客户设计 PCB 作为数据表、原理图、电源设计块、电感器参数以及 SW 和输出电压波形的布局示例、如下所示。 请帮助分析此问题、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当 PLL 出现吱吱声时、您能帮助测量其电感器电流吗? 分别将示波器时间步长设置为200ns/div 和5ms/div。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,由于不活动,我将关闭线程,但如果您有其他问题,请回电。