请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMR14030 您好!
我们的客户使用 LMR14030将12V 转换为5V、然后通过大约1.2MHz 的另一个直流/直流开关将5V 转换为1.25V、至少200mA 作为 MCU 的内核电压。 然而、当 MCU 工作时、LMR14030的电感器发出吱吱声。 如果5V-1.25V 直流/直流无负载、则噪声消失。 那么、我认为负载电流会导致电感器噪声、现在我们可以采取什么方法来消除此电感器噪声?