请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z50-R1 你(们)好
现在、我们需要这些 OCD1、OCD2、AOLD 电流设置精度。
您能告诉我们这 种电流设置精度吗?
OCD1、 OCD2、AOLD * ,例如 5%或10%??
注意事项
贾斯珀(Sugimoto)
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
现在、我们需要这些 OCD1、OCD2、AOLD 电流设置精度。
您能告诉我们这 种电流设置精度吗?
OCD1、 OCD2、AOLD * ,例如 5%或10%??
注意事项
贾斯珀(Sugimoto)
你好、Onyx
非常感谢。
对于 电流设置 OCD1、OCD2和 AOLD 的精度、我有一个简单的问题、
现在、我们认为精度规格是这样的
VSCALE OCD、SCC 和 SCDx 刻度误差 无修整±10&或 后修整±5%
它是否正确?? 如果正确, 则此规格没有 “净尺寸”和“后部净尺寸”,
您能告诉我们 这 是“否”和“后修”的意思吗?
注意事项
达 拉斯的贾斯珀(Sugimoto)