This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:对于电流设置 OCD1、OCD2、AOLD、BQ40Z50-R1精度约为

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/631640/bq40z50-r1-about-bq40z50-r1-accuracy-for-current-setting-ocd1-ocd2-aold

器件型号:BQ40Z50-R1

你(们)好

 

现在、我们需要这些 OCD1、OCD2、AOLD 电流设置精度。

您能告诉我们这 种电流设置精度吗?

 OCD1、 OCD2、AOLD   *  ,例如  5%或10%??  

注意事项  

贾斯珀(Sugimoto)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jasper、
    我已经回复了您的另一篇帖子。 另外、请参阅数据表的第7.32节以了解其他延迟时序信息。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Onyx

    我有2个关于 BQ40z50R1的问题

    有关 OCD1、OCD2、AOLD 电流设置精度的精度问题。

    此7.32是 OCD1、OCD2、AOLD 电流设置的精度规格吗?

    注意事项
    贾斯珀(Sugimoto)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jasper、
    是的
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Onyx   

    非常感谢。

    对于  电流设置 OCD1、OCD2和 AOLD 的精度、我有一个简单的问题、

    现在、我们认为精度规格是这样的  

    VSCALE OCD、SCC 和 SCDx 刻度误差  无修整±10&或 后修整±5%

    它是否正确??  如果正确, 则此规格没有  “净尺寸”和“后部净尺寸”,  

    您能告诉我们 这 是“否”和“后修”的意思吗?  

    注意事项

    达  拉斯的贾斯珀(Sugimoto)