This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63000:当缺少电流时、器件故障打开

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63000, TPS63070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/622888/tps63000-device-failure-on-when-current-is-absent

器件型号:TPS63000
主题中讨论的其他器件: TPS63070

您好!  

我在下面有一个问题、您能提供帮助吗?

客户看到 IC 有几个故障。 当 IC 电流过大时会发生故障。 这会将输入电压从5V 拉低至大约2.5V、从而使 IC 保持开启(>1.8V 使能)。 TPS63000的浪涌电流为~1.4A。

请告诉我:

  • 软启动电路是可选的、即使用此 TPS63000的所有设计是否都需要它?
  • 软启动 R3/C3是否可配置、数据表中没有提到这一点?
  • 器件是否会因电流过大而受损?
  • 是否有任何类似的报告故障?

电路如下。 根据电源的不同、VIN 可以是5V @ 500mA 或2A

 

VIN = 4.5V–5.5V

VOUT = 5.2V

R1= 1M5

R2 = 160k

R3 = 100R

C3 = 100nF

C1 = 22uF

C2 = 22uF

L1 = 3u3H (LPS4018-332MRB)

将 短时间附加原理图、但希望获得支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能更精确地理解故障的含义吗? 器件是否损坏或仅输出电压未调节?
    如果您可以发布测试设置的原理图、可能会有所帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的。 该原理图遵循数据表建议、因此我认为没有问题。

    什么连接到输入(标记为+5VUSB)? 这是否直接连接到 USB 端口、以符合有关电源电流能力的 USB 标准?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Juergen、

    发生故障时、器件会受到永久损坏、无法生成输出电压。

    解决此问题的唯一方法是更换 IC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    5VUSB 输入连接到 USB 5V 专用充电端口、电源稳健、1A 电流、并由5V6齐纳二极管和1.3A 保险丝提供保护。

    该 IC 需要大约0.8A 电流(未 实现软启动)。 才能正常导通。 如果 在启动时限制电流(使用工作台电源)、例如5V5 @ 0.7安培、则器件无法启动。 这会将输入电源电压折叠为2V6伏、同时使用工作台电源将电流限制为0.7A。 截止阈值为1V8、因此器件仍处于启用状态。

    在此状态下、IC 会无限期地持续拉取0.7安培、但不提供输出。 IC 内部正在耗散功率、可以使用红外 摄像头看到这一点。  1.8W 的功率耗散远远超过了820mW 的数据表技术规格。 我不确定 热关断是否正常工作、因为器件不会关断并继续消耗0.7A 电流。

    • 您能否确认 IC 正常运行所需的软启动电路? 数据表之前的迭代提供了 一个示例、其中未 实施软启动、将 VINA、EN、PS/SYNC 绑定到 VIN
    • 器件是否会因电流过大而受损?
    • 是否有任何类似的报告故障

    非常感谢、

    Laurence Steele

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VIN、VINA 和 GND 之间连接的 R-C 与启动无关。 它仅用于为内部控制电路提供噪声更低的电源。 如果您希望降低启动速度、我建议使用本 应用手册中所述的电路

    在阅读实验说明时、我想您已经损坏了 VIN、L1或 L2上具有过压的 IC。 您是否在实验期间使用示波器监测电压和电流?

    如果您可以布置测试板的布局、则进一步调试也会有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Juergen、

    是的、我一直在监控 VIN 上的电流和电压。 VIN 上的绝对最大输入电压 为 7V。 由于  齐纳二极管将钳制在5V6、因此 VIN 上的电压未超过此电压。 请在下方查看布局副本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    IC 周围的布局对我来说是可以的。 它没有完全遵循数据表建议。 连接反馈分压器的方式会使内部稳压器暴露在更多噪声中。
    无论如何、这并不能解释器件损坏的原因。 如果正确焊接器件、包括外露散热焊盘、 我仍然认为、您很可能会通过插入 USB 电缆或通过电源电流限制与器件控制交互的方式在输入端产生振荡来导致过压情况。 电源电缆的电感与输入电容器一起构成一个良好的谐振电路。 将启动延迟到电源电压稳定或显著降低的时间有助于缓解相关问题。
    请记住、运行器件时建议的最大电源电压为5.5V。 7V 只是应力额定值、不建议用于运行。 5.6V 齐纳二极管可能不足以提供可靠的输入过压保护。 使用额定电压更高的器件、如 TPS63070、可能是解决此问题的简单方法。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Juergen、

    器件上的热切断如何工作?

    当器件在启动时使用工作台电源限制电流时(以使用欠压电源对用户进行仿真)、输入电源将折叠至大约2.6V。

    因此,该器件仍然启用为 EN>1.8V。

    在电流限制限制限制为0.75A 且输入电源电压折叠为2.6V 的情况下、IC 中的功耗为1.95W。 这是数据表中规定的最大耗散功率820mW 的两倍以上、但器件从不会关断并持续消耗0.75A 电流。

    您是否会因为上述原因而导致器件损坏或过早出现故障?

    谢谢、Laurence

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Laurence、

    很抱歉耽误你的回答。
    您是否能够尝试本应用手册 中描述的软启动电路:www.ti.com/.../slva553.pdf
    通过读取 POST、输入端似乎存在过压导致损坏。
    您能否在启动期间监控输入电压?

    谢谢
    Sabrina