This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24195:BQ24195的 VSYSTEM

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24195

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/631900/bq24195-vsystem-of-bq24195

器件型号:BQ24195

您好的团队,

关于 BQ24195的数据表,  当电池电压低于3.5V 时,VSYS 将为3.5V+150mV。

我想150mV 用于确保  LDO 模式下的压降足够大。

但 实际上,VSYS 是3.5V,而不 是3.5+0.15=3.65V,您能帮助澄清吗? 谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Michael、

    在 VBAT < 3.5伏的条件下、VSYS 处于3.5伏+ 150mV 的电平。

    您能否提供更多详细信息、以便我尝试重现您的问题?

    这在 bq24195 EVM 上吗?
    2.您的器件当前的寄存器设置是什么? 具体而言、我对 REG01感兴趣。 如果在此处将最小系统电压设置为较低值、则说明您的电压低于预期值的原因。
    3、VBUS 电压是多少?
    4.系统负载是多少?
    什么是 VBAT?
    什么是 ILIM (寄存器设置和电阻器设置中的较低值)

    此致、

    Parker
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Parker、
    感谢您的回复。 请参阅以下信息。

    这在 bq24195 EVM 上吗?
    R。不、它基于我们的 PCB。

    2.您的器件当前的寄存器设置是什么? 具体而言、我对 REG01感兴趣。 如果在此处将最小系统电压设置为较低值、则说明您的电压低于预期值的原因。

    r。在当前设置寄存器中、当前(CC 设置)为2A。

    3、VBUS 电压是多少?
    R.Vbus 在测试期间为5V。

    4.系统负载是多少?
    R.未连接系统负载。

    什么是 VBAT?
    R.Vbat = 4.2V

    什么是 ILIM (寄存器设置和电阻器设置中的较低值)
    R。它是3A。


    将 CC 电流更改为1A 后,Vsystem 上升至3.5+0.15=3.65V。
    即使 CC 电流返回2A、BQ24195也能始终正常工作。
    非常感谢您的支持。


    BR
    Michael Yang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    您能否布置寄存器0、1、8和9的内容? 我想查看是否存在故障情况、或者您是否处于 VINDPM 或 IINDPM 状态。

    您是否在 BAT 引脚上连接了电流阱或电池?

    是否在器件上启用了充电?

    BATFET 是否关闭?

    当您说 bq24195在将电流更改为1A 并返回2A 后始终工作正常时、您是否意味着 VSYS 达到了预期的正确3.5+0.15?

    Parker
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、
    非常感谢您的回复。
    在与我们的家伙核实后,此问题是由错误的最大输入电流设置引起的,实际最大输入电流为2A,而不是3A。
    最大输入电流限制应大于 CC 和最大系统负载。
    更改后,它运行良好。