This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8556:过压保护

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8556

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/638768/lp8556-overvoltage-protection

器件型号:LP8556

大家好、

我想问以下有关 LP8556的问题。

1)
数据表显示 VOVP 为"VBOOST + 1.6V"(典型值)。



我认为 、这个"VBOOST" 表示 VBOOST_MAX 的典型值。
我的理解是否正确?

2)
  VBOOST_RANGE = 0时 VOVP 是否有典型值?

3)
我相信    、当 LP8556检测到 OVP     时、内部 FET 在周期的剩余时间关闭、如果 VBOOST 在下一个周期低于 OVP 阈值、LP8556将重新启动开关。
我的理解是否正确?
我想知道是否存在迟滞。

此致、
雅丽塔/日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yaita、

    对于 Vovp、VBOOST + 1.6中的 VBOOST 不是指 VBOOST_MAX、而是指具有电流负载条件的"目标"VBOOST。

    2、让我了解更多信息、然后返回给您。

    对于 LP8556、没有任何东西会关断。 如果发生 OVP、则故障寄存器会更新、这就是相关信息。

    此致
    H L

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hak-Leong、您好!

    我想澄清以下各点。

    >1. 对于 Vovp、VBOOST + 1.6中的 VBOOST 不是指 VBOOST_MAX、而是指具有电流负载条件的"目标"VBOOST。
    它是否 指  的是通过以下公式(1)计算得出的 VBOOST 电压?
    我想知道 它 是否适用于"自适应升压控制"的情况。
    (数据表第14页)
    VBOOST = VBOOST_MIN + 0.42×VBOOST[解码] (1)


    >3. 对于 LP8556、不会关闭任何功能。 如果发生 OVP、则故障寄存器会更新、这就是相关信息。
    第  13页的方框图显示了 OVP 停止开关。 是拼写错误吗?



    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yaita、

    OVP 检测基于 VBOOST + 1.6V、适用于 VBOOST_RANGE = 0和 VBOOST_RANGE = 1。  对于自适应模式下的 LP8556、Vboost 不是固定值、它取决于负载(LED 的 VF)、如果 VF 出现逐渐变化(从冷到热)、OVP 的跳闸点也会移动。 在本例中、OVP 更用于检测 Vboost 的突然变化。

    您就在 OVP 上会停止升压开关、但它不会停止驱动器。 如果 vboost 在短时间内出现尖峰,则开关停止,但驱动器继续从 boost 汲取电流 。 一旦 vboost 电平恢复正常、驱动程序将继续运行。

    此致
    H L

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hak-Leong、您好!

    感谢您的支持。

    以下波形是我的客户在低 LED 亮度(轻负载)下获得的 VBOOST 引脚电压。
    它看起来 VBOOST 电压是稳定的(VBOOST 电压没有突然变化)、但是 OVP 标志(02h 状态寄存器的位3) 始终显示"1"。
    他多次读取 02h 寄存器、但在 这种情况下 OVP 标志未被清除。



    LP8556是否可能出现这种情况?
    在 这种情况  下、我无法理解为什么 OVP 标志始终显示为"1"、因此感谢您的任何建议。

    此致、
    雅丽塔/日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Yaita、

    客户是否在直接 PWM 模式下运行? 如果没有、您能否提供有关该条件的更多详细信息、以便 LP8556表现出该行为? 如果您可以提供 Vin 值、使用的 LED 数量、LED 的 Vf 等、我可以尝试在我们的 EVM 上重复此操作

    此致
    H L
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hak-Leong、您好!

    感谢您的友好支持。

    >客户是否在直接 PWM 模式下操作?
    否、它是自适应控制模式。
    我认为很难重复这一点、因为 它仅在他们拥有的如此多的电路板中包含一个特定的电路板。
    我想知道这个问题、因为 VBOOST 电压是稳定  的、所以如果您有任何意见来研究这个问题、这会很有帮助。

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Yaita、

    如果这是其中的一个、那么这是否与具有高 VBOOST 引脚泄漏的 IC 相同? 如果这是唯一一个存在所有这些问题的 IC、我建议您联系 FAE 并将器件作为退货发送给 TI、以便我们可以更详细地进行检查。

    此论坛更适合一般问题;我建议让我们通过 FAE、并通过电子邮件连接该特定装置。

    此致
    H L
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hak-Leong、您好!

    感谢您的持续支持。 我明白了。

    请允许我再问一个问题。
    在下面评论的"正常"电压是多少?
    --------------------------------------
    您就在 OVP 上会停止升压开关、但它不会停止驱动器。 如果 vboost 在短时间内出现尖峰,则开关停止,但驱动器继续从 boost 汲取电流 。 一旦 vboost 电平恢复正常、驱动程序将继续运行。
    --------------------------------------
    我认为 VBOOST 在自适应升压控制模式下进行了自适应调节、因此无法获得正常电压。

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Yaita、
    我认为您的报价中的"正常"是指由控制环路决定的目标升压输出电压、由余量电压和控制环路计算决定。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Caryss-San、您好!

    感谢您的友好支持。
    我了解了 OVP 电路可监控 VBOOST 引脚上的电压以检测 OVP。
    LP8556监视 VBOOST 引脚或 LEDx 引脚上的电压以从 OVP 恢复、这是什么?

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yaita-San、
    为了从 OVP 中恢复、VBOOST 和 LEDx 引脚都受到监控。 LEDx 引脚电压是用于计算"正常"升压电压的输入、而 VBOOST 引脚感应实际输出电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此处有一个更新、"OVP 检测基于 Vboost + 1.6V "应用于 VBOOST_RANGE = 1。 对于 VBOOST_RANGE = 0、检测范围更小。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此问题已通过电子邮件解决。 我将关闭此主题。