This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:25°C 时的最大和最小 ADC 电池电压精度。

Guru**** 2451380 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76930

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/637569/bq76930-max-and-min-adc-cell-voltage-accuracy-at-25c

器件型号:BQ76930

您好!

我的客户只拥有使用 BQ76930的 MP 电池组项目、用于7节电池组。

2600个单元中有2个单元、其中在25°C 时、当电池电压为4.18V 时、ADC 电池电压精度大于20mV。

由于在数据表中、它只指定了+/- 10mV 的典型精度。 最大和最小精度是多少? 客户未进行其他校准。

谢谢、此致、

维克多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Victor:

    如果您查看上面的描述、则没有室温的最小值和最大值。 最小值和最大值仅适用于+/-40mV 的满工作温度。 我们不会仅针对室温给出最小值和最大值。

    谢谢

    Miguel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Miguel、

    根据数据表、在0°C 至60°C 时、从3.6V 到4.3V 的电池电压典型值为+/-20mV。 客户在25°C 室温下测量的电池电压为4.2V、BQ76930的读数为4.16V、这是否正常? 即、精度为40mV。 此问题在 MP 中发现、并且始终出现在 VC10-VC9电池上。

    我认为典型值不能是固定值、例如10mV 或-10mV。 是否可以理解特定条件下的精度范围为-xxmV 至 xxmV? 例如、在0°C 至60°C 时、高精度电池电压3.6V 至4.3V 为-20mV 至20mV。

    谢谢
    维克多
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Victor:

    您的第二段是正确的。 读取数据表上表格的正确方法是、在 RT 和电池电压介于3.6V 至4.3V 之间时、精度应为+/-10mV。 相同的电压范围也是如此、但对于0C 至60C、通常为+/-20mV。 但是、最小值和最大值是在-40mV 至+40mV 的温度范围内。 因此、从技术角度而言、客户测量的值仍在规格范围内、但他们的原理图可能存在一些其他问题、可能会导致精度降低、因为这似乎始终来自特定的一组通道。 这告诉我、这可能是有关其原理图的另一个问题。

    也许可以提交另一个 TT、我们可以查看他们的部分原理图。

    谢谢

    Miguel