This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B7701-Q1:EN 响应时间

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7B7701-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/629719/tps7b7701-q1-en-response-time

器件型号:TPS7B7701-Q1

您好!

我们收到了客户关于 TPS7B7701-Q1的问题。
请帮帮我们。

[问题]
EN 导通和关断响应时间是多少?

此致、
tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tateo、

    我们通常不使用这些测量的起点。 我们通常确定从 EN 脉冲到90% Vout 的时间。 当 EN 从低电平变为高电平时、该时间为~400-500us。 当 EN 从高电平变为低电平时、达到 Vout 的10%所需的时间为~1ms-1.2ms。 但是、下降时间取决于您连接到 LDO 的负载。

    此致、
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的回复。 我们想知道从 EN 变为高电平到 Vout 开始上升的导通延迟时间、从 EN 变为低电平到 Vout 开始下降的关断延迟时间。 您能否提供延迟时间的测量数据? 我们不需要保证。 我们将其用作参考。

    此致、
    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tateo、

    很抱歉、响应缓慢、但开启响应时间为~375us、关闭响应时间为~25-30us。 如需更多信息、请参阅随附的图。

    此致、

    标记