This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC28025:就占空比(%)而言、最大占空比限制(UC28025或 UC2825)的批次间容差是多少?

Guru**** 2555000 points
Other Parts Discussed in Thread: UC28025, UC2825

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/632094/uc28025-what-is-the-lot-to-lot-tolerance-for-maximum-duty-cycle-limit-uc28025-or-uc2825-in-terms-of-duty-cycle

器件型号:UC28025
主题中讨论的其他器件: UC2825

就占空比(%)而言、最大占空比限制(UC28025或 UC2825)的批次间容差是多少?  在其他情况下、对于相同的 RT 和 CT、如果我更改同一电路板上的 IC、最大占空比的范围是多少? 这与击穿有关。

 

Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    感谢您关注我们的产品!

    感谢您的提问。 我有点困惑。 如果您关注击穿、这与频率时序变化有何关系? 我想您应该看看 UC28025数据表第6.6节开关特性中描述的传播延迟。

    有关占空比信息、请参阅数据表的第6.5节(再次参阅 UC28025数据表):

    如果您可以提供有关您所面临问题的更多详细信息、我们将能够更好地帮助您解决问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于固定开关频率为100KHz 的情况、如果来自 PFC 级的 UC28025的输入电压在负载跳变瞬态中足够近、则输出电压 Vout 将低于稳压电压。  在这种情况下、控制器将生成最高占空比、例如99%、以尝试将 Vout 增大到其调节值。

     

    我可以调整一个板上的 UC28025、使顶部和底部 FET 的死区时间达到 UC28025的最大占空比限值120ns。  我的问题是:

     

    如果我在同一电路板上测试10、000块 UC2805 IC 芯片、死区时间有何变化?  我知道它们不能全部为120ns。   如果偏差为50ns 或更低、我确信不会发生击穿。  但是、如果死区时间变化为130ns、我相信在10、000个器件中将会发生击穿。

     

    我的设计要求死区时间最长为150ns。  我无法设计500ns 的死区时间、即使500ns 的死区时间永远不会击穿。  

     

    如果您有任何问题、请告诉我。  我喜欢 U28025并希望在我的设计中使用它。

     

    谢谢你。

     

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Sam

    您能告诉我您使用 UCC28025控制的功率级类型是推挽或桥级吗?

    根据死区时间、我假设您是指在下一个导通周期开始之前关断时间或对计时电容器放电所需的时间。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

           它用于全桥。  死区时间是指顶部和底部 FET 都关断的时间。  因为变压器必须为1:1。   VIN = 100V、Vout = 96V、则占空比必须约为97%至98%。  对于 FS = 100KHz、2%关断时间意味着每个死区时间仅为100ns (一个开关周期有两个死区时间、一个用于左腿、另一个用于右腿。

    我可以转动一个板以获得100ns 的死区时间。  我想知道同一电路板上10、000块 IC 芯片的死区时间变化。   当然、由于 R、C 容差、死区时间会发生变化、但现在我们只讨论 IC 死区时间变化。

    感谢您的回复。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果在内部、死区时间限制由精确的电压基准和比较器生成、只要电压基准足够精确、由 IC 芯片引起的死区时间变化就不会很大。 在我的应用中、90ns 至110ns 之间的死区时间变化是可以接受的。