尊敬的 TI 团队:
BQ25120为 PCM 受阻的电池组充电时、由于过度放电、我们似乎遇到问题、即 VBAT = 0V。
要解锁、应向蓄电池注入电流、以便 PCM 重新打开电源路径、但是、当插入堵塞的蓄电池、然后插入有效的 VIN (4.96V)时、BQ 不执行任何操作: 未在电池电缆上测量电流、其端子处仍为0V。
您可以在此处看到、VBAT 上只有小毛刺脉冲:
图:当5V 输入到 VIN 上时、VBAT
以下是连接充电器但电池仍被阻断时的寄存器转储:
| 寄存器 | 值 |
| 00 | C1 |
| 01 | 20. |
| 02 | 00 |
| 03 | 9D |
| 04 | BA |
| 05 | 78 |
| 06 | BA |
| 07 | 00 |
| 08 | 68 |
| 09. | 14. |
| 10. | 78 |
| 11. | C2 |
我们是否应该执行任何寄存器操作来启用 PCM 解锁?
BQ25120是否甚至能够在这种情况下检测并解除对电池组的阻断?
谢谢、
此致、
Damien