This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78PL116:SAFT 智能电池 VL41Ah (3841MFE0400)

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78PL116, BQWIZARD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/638616/bq78pl116-saft-smart-battery-vl41ah-3841mfe0400

器件型号:BQ78PL116
主题中讨论的其他器件: BQ20Z95BQWIZARD

您好!

我正在测试 Saft-3841MFE0400 电池(12V、43Ah 超级磷酸盐电池)、该电池具有基于 BQ78PL116的 BMS。  我发现、在充电期间记录 SMBus 参数时、表示 AvgTimeFull 的两个字节似乎仅填充了前五个最低有效位、如所附的图表所示。  

使用这两种工具进行日志记录时、我会看到相同的行为;

1)     bqEASY (SLUC108b)在连接 bq20z95的情况下启动、然后通过 EV2300重新连接到 Saft-3841MFE0400

2)     Inspired Energy 的 ATA004A 软件和 USB 适配器。

遗憾的是、我无法使用 bqWizard (SLUC444)通过 USB 转 GPIO 转换器与 BQ78PL116搭配使用、但由于此监测计的 NRND 状态、Digi-Key、Mouser、 或通过 TI 网站。

我还看到了一些关于以下项目的奇怪行为:

  • 间歇性 SMBus 数据损坏–bqWizard 将文本“Possible Error–See error log”附加到100行中的1行以上
  • 电池组电压在放电结束时从12588mV 突然下降到12136mV
  • 同样、放电期间单个电池电压会波动–这可以是主动电池平衡吗?
  • 表中未显示从监测计检索到的化学成分文件0008
  • CycleCount 仅在多个充电和放电周期后递增
  • 生产日期设为1993年7月18日
  • 序列号不一致–6591显示在我们的两个电池上、17显示在另一个电池上

不幸的是,南非 FT 没有答复我关于在这些问题上提供援助的请求。  有人能评论这些观点吗?  我主要关注的是 AvgTimeFull。

e2e.ti.com/.../Charge4-_2D00_-AvgTimeFull-_2D00_-Copy.pdf

e2e.ti.com/.../Charge4-_2D00_-AvgTimeFull-_2D00_-Copy.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jeremy、
    这是一款非常古老的传统器件、大多数对该器件有实际工作知识的人都离开了 TI。 我们将询问周围情况、看看我们可以找到哪些帮助
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    监测问题可能是由于未对适当的 ChemID 进行编程和未对监测计进行优化所致。 我不熟悉 ChemID 0008、但您必须使用 bqWizard 将新的化学数据上传到监测计。 您还可以将新的 ChemID 导入到 bqWizard 工具中。 如果您在使用 bqWizard 时遇到问题、请确保 USB-TO-GPIO 适配器已更新为正确的固件版本。 可从 PL114网站下载。 最后、由于 LI 磷酸盐电池的低电压配置以及电池充电后的电压保持方式、PL116在使用这些电池时不能很好地工作。 我希望这会有所帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢大家。

    我怀疑 ChemID 实际上是可以的、因为 RSOC 曲线看起来平滑、FCC 相当稳定。

    我的主要问题是 AvgTimeFull、因为似乎缺少2字节参数的11位。 也许这(以及可能的其他原因)可以解释监测计为什么会 NRND? 似乎没有勘误表文档对此进行解释。

    如果您能询问其他大型 LiFePO4电池的相关建议、我将不胜感激。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    还有其他建议吗?  其他人是否有过 BQ78PL116或具有阻抗跟踪电量监测计和 SMBus 接口的备用 LiFePO4电池的相关经验?

    此致、

    Jeremy。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jeremy、
    与 PL116配合使用时、我没有对 AvgTime 参数给予太多关注、因此我不确定您的问题。 有几个人将该器件与 LFP 电池搭配使用、但性能参差不齐。 通常需要手动修改化学数据以获得良好的性能。 TI 在产品网站上发出警告、告知人们不要将器件与这些电池配合使用、这是器件被移至 NRND 状态的主要原因之一。 简而言之、这可以实现、但需要 TI 付出大量努力并提供一些支持。

    TEC
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TEC、

    感谢您的回复。  我计划仔细查看 SMBus、以查看仅此一个寄存器的数据是否损坏(只有5个最低有效位才会损坏)、 但我认为、更有可能是寄存器本身的问题、因为我在使用三个不同的硬件接口时看到了相同的结果、在读取其他寄存器时我看不到这个问题。

    我不相信这个问题与 LFP 电池的使用有关。  我怀疑这个问题与放电结束时的较低电压有关、并且如 SLUA465中所述、更多地应用于使用两节电池的应用。  话虽如此,南非 FT 确实警告说:

    重要提示:放电结束后、
    12V 超磷酸盐电池 CAN
    保持在欠压保护模式
    最长14天。 充电时
    不会在此时间内开始、即12V
    超级磷酸盐电池可能已过
    放电。 如果过度放电、则不会
    启动、并将指示主要警报
    这是不可复位的。 设备将需要
    更换。

    至于错误的化学成分文件、我相信已经编程的化学成分是可以的、因为 RSOC 和 RunTimeToEmpty 在放电过程中会发生线性变化、只有大约80%和20%的轻微扭结。

    是否提供勘误手册?

    有多少监测计固件版本、如果有多个版本、最新版本是什么?

    您的办公室中是否仍有任何开发板在使用、我可以购买?  

    同样、我非常感谢有关 SAFT 替代产品的建议-我正在使用具有板载阻抗跟踪电量监测计的 LiFePO4电池、其存储时间大约为0.5至3kWh。

    谢谢、

    Jeremy。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通过更新,SAFT 显然不再可用,因为它已停止使用。 如果有人有任何建议、我仍在寻找一个具有板载阻抗跟踪电量监测计的 LiFePO4电池、该电量监测计具有大约0.5至3kWh 的存储电量。