主题中讨论的其他器件: BQ20Z95、 BQWIZARD
您好!
我正在测试 Saft-3841MFE0400 电池(12V、43Ah 超级磷酸盐电池)、该电池具有基于 BQ78PL116的 BMS。 我发现、在充电期间记录 SMBus 参数时、表示 AvgTimeFull 的两个字节似乎仅填充了前五个最低有效位、如所附的图表所示。
使用这两种工具进行日志记录时、我会看到相同的行为;
1) bqEASY (SLUC108b)在连接 bq20z95的情况下启动、然后通过 EV2300重新连接到 Saft-3841MFE0400 ;
2) Inspired Energy 的 ATA004A 软件和 USB 适配器。
遗憾的是、我无法使用 bqWizard (SLUC444)通过 USB 转 GPIO 转换器与 BQ78PL116搭配使用、但由于此监测计的 NRND 状态、Digi-Key、Mouser、 或通过 TI 网站。
我还看到了一些关于以下项目的奇怪行为:
- 间歇性 SMBus 数据损坏–bqWizard 将文本“Possible Error–See error log”附加到100行中的1行以上
- 电池组电压在放电结束时从12588mV 突然下降到12136mV
- 同样、放电期间单个电池电压会波动–这可以是主动电池平衡吗?
- 表中未显示从监测计检索到的化学成分文件0008
- CycleCount 仅在多个充电和放电周期后递增
- 生产日期设为1993年7月18日
- 序列号不一致–6591显示在我们的两个电池上、17显示在另一个电池上
不幸的是,南非 FT 没有答复我关于在这些问题上提供援助的请求。 有人能评论这些观点吗? 我主要关注的是 AvgTimeFull。