This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A4001:输出电压、15Hz 周期性中断

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A4001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/632649/tps7a4001-vout-with-a-15hz-periodic-interrupt

器件型号:TPS7A4001

我采用 TPS7A4001来生成3.3V 的输出电压。 但它会生成一个具有15Hz 周期性中断的 Vout。 下面的图片是我的输出原理图和波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wenle、

    TPS7A40系列器件需要4.7uF 输出电容器才能正常工作。 在输出引脚和该电容器之间放置电感器可在高频率下创建高阻抗连接。 尝试短接电感器以查看这种不必要的行为是否消失。

    -Kyle