Other Parts Discussed in Thread: BQ24295, BQ25895, BQ24297, BQ24296
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24295 主题中讨论的其他器件: BQ25895、 BQ24297、 BQ24296
您好!
我的客户有以下问题:
- 对于 BQ25895和 BQ24295 - 是否在 VBUS 和 PMID 引脚之间强制执行输入电流限制?
- 例如、如果我将输入电流限制设置为500mA、然后将600mA 的 PMID 加载到 PMID 中、是否会强制施加输入电流?
我对数据表的理解是:当检测到输入时、会强制执行输入电流限制。 但是、当没有输入并且升压电流通过 PMID 从电池提供时、则没有电流限制。 您能否验证这是否正确? 我看到我们有 bq24296和 bq24297选项、可提供电流监控。
谢谢、
Chuchen