This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24295:输入电流限制

Guru**** 2767455 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24295, BQ25895, BQ24297, BQ24296

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/642866/bq24295-input-current-limit

器件型号:BQ24295
主题中讨论的其他器件: BQ25895BQ24297BQ24296

您好!

我的客户有以下问题:

  • 对于 BQ25895和 BQ24295 - 是否在 VBUS 和 PMID 引脚之间强制执行输入电流限制?
  • 例如、如果我将输入电流限制设置为500mA、然后将600mA 的 PMID 加载到 PMID 中、是否会强制施加输入电流?

我对数据表的理解是:当检测到输入时、会强制执行输入电流限制。 但是、当没有输入并且升压电流通过 PMID 从电池提供时、则没有电流限制。  您能否验证这是否正确?  我看到我们有 bq24296和 bq24297选项、可提供电流监控。

谢谢、

Chuchen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chuchen、

    VBUS 和 PMID 之间的 FET 不会强制设置电流限制。  充电器输入电流由 VBUS 和 PMID 之间的 FET 检测。    通过改变降压转换器的占空比可"强制"输入电流限制。 因此、只有  通过降低降压转换器的 SYS 输出的输出功率、才能实现这种强制。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我的客户希望了解:

    我们如何配置 D+/D-引脚、以便在存在5V 电压和充电器开始拉电流之间获得最快的响应时间?

    我们不关心 D+/D-检测。  我们只希望充电器尽快开始充电。

    谢谢、

    Chuchen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chuchen、

    检测时间是固定的、但如果 D+连接到 D-、检测时间将更快地结束。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    检测时间有多长? 我在数据表中没有看到它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    BC1.2规范的最大值为900ms