This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:BQ40Z50-R2/输出电压、CHG 和 DSG 导通

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/632428/bq40z50-r2-bq40z50-r2-output-voltage-chg-and-dsg-on

器件型号:BQ40Z50-R2

您好!

现在、客户考虑将 bq40z50-R2用于单节电池应用。 在这种情况下、CHG 和 DSG 的输出电压应使用输出电压比(典型值为2.333)计算、因为电池电压低于4.92V。 我的理解是否正确?

因此、对于3.6V 电池电压、VDSG 将是;

VDSG =比例 DSG x VBAT + VBAT = 2.333典型值 x 3.6V + 3.6V = 11.9988V 典型值

此致、

Satoshi / Japan Disty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Satoshi、
    是的、您的理解是正确的
    谢谢
    Onyx