请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS23861 大家好、我使用了两个 TPS23861作为 PSE 控制器。 但其中一个无法为 PD 供电。
1) 2) 2个 TPS23861支持8个端口、第一个端口与端口1~4相关、第二个端口与端口5~8相关;TPS23861的所有端口均在自动模式下工作(reg0x12= 0xFFFF);
2) 2)将 PD 连接到端口1~4、PD 断电;
3) 3)将 PD 连接到端口5、PD 可以正常通电(相同的 PD 和相同的电缆);
4) 4)将 PD 连接回端口1、检查检测状态:0xc 的值为0x0;
5) 5)手动开启端口1、PD 仍处于断电状态:将0xFFd 写入寄存器0x12、然后将0x1写入0x19;
6) 6)读取寄存器0x2C/0x2e/0x2F、所有寄存器返回0x00、TPS23861出了什么问题?
谢谢!!