This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23861:无法使用 TPS23861为 PD 供电

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/640663/tps23861-fail-to-supply-power-to-pds-by-using-tps23861

器件型号:TPS23861

大家好、我使用了两个 TPS23861作为 PSE 控制器。 但其中一个无法为 PD 供电。

1) 2) 2个 TPS23861支持8个端口、第一个端口与端口1~4相关、第二个端口与端口5~8相关;TPS23861的所有端口均在自动模式下工作(reg0x12= 0xFFFF);

2) 2)将 PD 连接到端口1~4、PD 断电;

3) 3)将 PD 连接到端口5、PD 可以正常通电(相同的 PD 和相同的电缆);

4) 4)将 PD 连接回端口1、检查检测状态:0xc 的值为0x0;

5) 5)手动开启端口1、PD 仍处于断电状态:将0xFFd 写入寄存器0x12、然后将0x1写入0x19;

6) 6)读取寄存器0x2C/0x2e/0x2F、所有寄存器返回0x00、TPS23861出了什么问题?

谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知我们的 PSE 专家。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生/女士:

    PD 的功率级别是多少?
    请检查以下波形:
    1.您是否会读取寄存器0x12以检查 Port1-Port4的实际操作模式
    2.如果将 Auto 位设置为1、您是否会读取寄存器0x11以检查该位
    2.请先检查端口1-POR4的端口电压波形、先检查开路检测、然后检查 PD 插入时的检测和分类波形。

    非常感谢。
    此致
    Jack Chen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Thomas!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jack:
    PD 功率级别为0级。
    在实际运行期间、读取寄存器0x12返回0xff、而读取寄存器0x11返回0xa0 (自动位=1)。
    它在客户的现场应用中、因此我无法测量电压波形。
    谢谢!

    此致!
    徐波
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobo、

    我建议您可以让客户帮助您测试端口波形并上传到此处。

    然后、我们可以帮助找到问题。 非常感谢。

    此致

    Jack Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    因为此主题已有很长一段时间未回复。 我将解决这个问题。 如果您有任何其他问题、请提交新主题。

    谢谢你。

    此致

    插孔