Other Parts Discussed in Thread: BQ25120, TPS62740, BQ24092
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25120 主题中讨论的其他器件: TPS62740、 BQ24092
您好!
对于可穿戴设备设计,我们选择了 BQ25120,但对于第一个原型,我们需要的不是 DSBGA 0.4mm 间距封装(盲孔成本太高,无法对原型进行概念验证)。
您能不能建议另一个单器件解决方案-
允许使用5V 电源为单节电池充电、还包括通过 I2C 进行的电量计量?
(对于开关稳压器和负载开关功能、我已选择 TPS62740进行原型设计)。
BQ24092作为电池充电器看起来不错、但它没有电量监测功能。
请建议使用:充电+电量监测计的合适芯片。
BTW:请通知 TI 网络团队、电池充电器搜索页面上的所有链接都会导致404/禁用故障-
尝试单击电池充电高级别筛选器页面 上的任何链接:www.ti.com/.../overview.html
错误是-
禁止
无法向此服务器上的/power-management/battery-management/charger-ic/products 提供请求
谢谢你