This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25120:内置有 guage 的单节电池替代部件

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25120, TPS62740, BQ24092

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/632247/bq25120-alternative-parts-single-cell-with-guage-built-in

器件型号:BQ25120
主题中讨论的其他器件: TPS62740BQ24092

您好!

对于可穿戴设备设计,我们选择了 BQ25120,但对于第一个原型,我们需要的不是 DSBGA 0.4mm 间距封装(盲孔成本太高,无法对原型进行概念验证)。

您能不能建议另一个单器件解决方案-

允许使用5V 电源为单节电池充电、还包括通过 I2C 进行的电量计量?

(对于开关稳压器和负载开关功能、我已选择 TPS62740进行原型设计)。

BQ24092作为电池充电器看起来不错、但它没有电量监测功能。

请建议使用:充电+电量监测计的合适芯片。

BTW:请通知 TI 网络团队、电池充电器搜索页面上的所有链接都会导致404/禁用故障-

尝试单击电池充电高级别筛选器页面 上的任何链接:www.ti.com/.../overview.html

错误是-

禁止

无法向此服务器上的/power-management/battery-management/charger-ic/products 提供请求

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您的充电电流和负载要求是什么?
    此致、
    Raheem
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电池容量为100mAh、因此只需计划为电池充电约50mA。

    负载峰值电流为~20mA、平均值可能为1mA。

    此致