This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55340-Q1:关于 TPS55340_BOOST_CALCTOOL_REVC

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55340-Q1, TPS55340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/643041/tps55340-q1-about-tps55340_boost_calctool_revc

器件型号:TPS55340-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS55340

大家好、

  我对 Vin_max 处 L_min 值的公式有疑问
 根据该公式、计算 L_MIN (Vin_max)
 通过使用 Vin_min 计算的 Lin_DC

 我认为应该使用计算得出的 Lin_DC 来计算它
 使用 Vin_max

 我的理解是错误的吗?

 此致、
 Tsuyoshi Tokumoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    公式中的有效项不是 Iin_DC、而是 Iin_DC x 种类、这是纹波电流、设计过程使用它作为输入来决定它在不同输入条件下可以是什么电感。 希望这能澄清。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Youhao 是对的。 关键点是电流纹波。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen San 和 Youhao-San、

    感谢你的答复。

    数据表中的第16页以及中第17页的公式13和14
    数据表中、我了解我应该估算 L_min 值
    在 Vin_min 处使用 Iin_DC (=I (M_DC))在 Vin_max 处

    顺便说一下、以下等式是用于设计的等式
    是 SEPIC 转换器、不是吗?


    此致、
    Tsuyoshi Tokumoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     是的、它用于 SEPIC 电感器计算。

    有关升压电感器计算、请参阅第12页的第9.2.2.2节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第9.2.2.2节针对应用中的满负载运行条件、如果 输出功率不大、则电感纹波可能更大。 请您与我们分享您的 Vin、Vo、IO 吗? 我们可以帮助优化您的应用的电感器值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen San、

     非常感谢您的及时答复和建议。
     很抱歉耽误你的答复。

     设计条件如下。
      器件:TPS55340-Q1
      VIN:5~16V
         -最大输入电压为30V 或更高。
         -我选择了条件下的外部组件
          5V 至10V 的输入电压范围。
       输出电压:12V
       -当输入电压>12V 时,输出电压=输入 电压
     VD (肖特基二极管 VF):0.5V
     Fsw:2MHz
     输出电流:1.5A
     η(est):85%

     我使用 TPS55340_BOOST_CALCTOOL_REVC.xls 选择的电感器值
     1.5 μ H。
       *我附加了该文件。

    e2e.ti.com/.../TPS55340_5F00_BOOST_5F00_CALCTOOL_5F00_REVC_5F00_2MHz.xlsx

     此外、我计算纹波电流和类型的结果
     1.5 μ H 如下所示。

        1)Vin=5V
    IIN_DC=4.235A、⊿IL=1A、种类=0.24

    2)Vin=10V
    IIN_DC=2.118A、⊿IL=0.667A、种类=0.32

    3)Vin=8.333V (Vin、其中种类最大)
    IIN_DC=2.541A、⊿IL=0.926A、种类=0.36

     如果您能给我一些建议、我将不胜感激。

    此致、
    Tsuyoshi Tokumoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我今天不在办公室、明天我会回复你!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的计算表正常。 您可以在设计中使用1.5uH-3.3uH 电感器。 kind = 0.2-0.4不是必须的、只是一个建议的范围。 在高输出负载条件下、略低于0.2也是可以的!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Helen San、

      非常感谢您的检查。
    您的建议非常有用。


    谢谢、此致、
    Tsuyoshi Tokumoto