Other Parts Discussed in Thread: AM3352
主题中讨论的其他器件:AM3352
AM3352的定制板将 TPS65910A3A1用于 PMIC。
PMIC 的 VRTC 连接到 AM3352的 VDDS_RTC。
连接电源线时、他们检查了 VDDS_RTC 的上升时间(0V -> 1.8V)。
从0V 到1.8V、上升时间大约为3ms。
上升时间似乎太慢了、对吗?
谢谢、此致、
海登
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Hayden、
感谢您与我们联系。 tps65910x 的数据表 说明了 VRTC (LDO)在2.2ms 时的典型导通时间。 如果 IOUT=0、VIN 从0上升至3.6V、VOUT=0.1V 时上升至 VOUTmin。
如果这还不能解决您的问题、您能否说明在什么测试条件下测量了3ms?
感谢您使用 E2E。
此致、
Kevin den Toom
您好、Hayden、
请注意、TPS65910A3A1不支持将 PMIC VRTC 连接到 AM3352的 VDDS_RTC。 TPS65910A31A1在 NRESPWRON 发布后将 VRTC 设置为全功率模式、在本例中使用。 有关更多详细信息、请参阅适用于 AM335x 处理器的 TPS65910Ax 用户指南。 在 NRESPWRON 释放之前、VRTC 仍不应连接到任何拉电流大于100uA 的部件。 www.ti.com/.../swcu093