This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65910:VRTC (LDO)输出上升时间过慢

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/631946/tps65910-vrtc-ldo-output-rise-time-is-too-slow

器件型号:TPS65910
主题中讨论的其他器件:AM3352

AM3352的定制板将 TPS65910A3A1用于 PMIC。

PMIC 的 VRTC 连接到 AM3352的 VDDS_RTC。

连接电源线时、他们检查了 VDDS_RTC 的上升时间(0V -> 1.8V)。

从0V 到1.8V、上升时间大约为3ms。

上升时间似乎太慢了、对吗?

谢谢、此致、

海登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hayden、

    感谢您与我们联系。  tps65910x 的数据表 说明了 VRTC (LDO)在2.2ms 时的典型导通时间。 如果 IOUT=0、VIN 从0上升至3.6V、VOUT=0.1V 时上升至 VOUTmin。

    如果这还不能解决您的问题、您能否说明在什么测试条件下测量了3ms?

    感谢您使用 E2E。

    此致、

    Kevin den Toom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hayden、

    请注意、TPS65910A3A1不支持将 PMIC VRTC 连接到 AM3352的 VDDS_RTC。 TPS65910A31A1在 NRESPWRON 发布后将 VRTC 设置为全功率模式、在本例中使用。 有关更多详细信息、请参阅适用于 AM335x 处理器的 TPS65910Ax 用户指南。 在 NRESPWRON 释放之前、VRTC 仍不应连接到任何拉电流大于100uA 的部件。 www.ti.com/.../swcu093