This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3808:输入脉冲宽度至复位时间

Guru**** 2486205 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP100-EP, TMP100, TPS3808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/637385/tps3808-input-pulse-width-to-reset-time

器件型号:TPS3808
主题中讨论的其他器件:TMP100-EPTMP100

我希望了解 复位时间的最小输入脉冲宽度是多少。

数据表仅显示典型值。  

我们是否有 SENSE 和 MR 引脚上最小值的图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡洛斯、

    我们仅提供典型的输入脉冲宽度。 该规格还取决于过驱电压、这意味着相对于检测阈值 VIT 的输入电压。 请参阅图5中提供的过驱与脉宽间的关系曲线。

    请注意、当 SENSE 输入上的输入电压变得比 Vit 大得多时、触发复位所需的时间会减少。

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Michael、

    您能否确认 TPS3808G01MDBVTEP 的阈值电压? 数据表的其他版本指示 Vit = 0.405V。

    在我们的设计中、我们将在快速模式下使用温度传感器 TMP100-EP、并将 I2C SDA 总线的时序图/表中提到设置和保持时间。 我正在寻找传感器从时钟的下降沿驱动 SDA 线所需的最长时间(有效地说是 SDAO 时钟到输出延迟)。

    你有图吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡洛斯、

    是的、V_IT 在各个版本中是相同的。 我将尝试将"器件电压阈值"表放入数据表的-EP 版本中。 我能否问为什么使用-EP 器件版本? 我对知道很好奇。

    触发 TPS3808复位的脉冲宽度通常为20us。 TMP100的所有时序规格都在纳秒范围内。 不过、我不确定您所指的时序图是什么。 您是否讨论了 TMP100发出数据的时序或 TMP100触发 TPS3808输出的时序?

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    对于 TPS3808、您提供的数据非常好。

    对于 TMP100、我需要时钟到数据输出时序。 基本上就是这一点(我使用了另一个图):

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡洛斯、

    使用上面提供的图表、我比较了 TMP100的时序图。

    发送数据所需的时间看起来等于:

    t (HDSTA)+t (低电平)+t (RC)+t (RD)

    我不确定您的应用中是如何使用监控器/复位 IC 的。 如果您可以提供方框图或有关终端设备的任何其他有用信息、 如 需更多支持、请直接通过 michaeldesando@ti.com 向我发送电子邮件。 谢谢!

    Michael