This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPs65235:单个音调抖动问题

Guru**** 2379120 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65235
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/625458/tps65235-tone-single-jitter-issue

器件型号:TPS65235

您好、先生:

客户发现 TPs65235 LNB_Pin 输出存在单个抖动问题。

请参阅下面的 LNB 电路和波形(CH#1_VLNB;CH#2_EXTM)并提供解决此问题的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生

    它不是抖动、而是由 开关噪声耦合的音调。

    1.  您在何处探测音调信号?  如果 远离 TPS65235输出、  则更容易受到开关噪声的干扰。

    2. 您必须 注意探头 接地 连接、它 应短且 靠近 TPS65235的接地端。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生:

    客户有如下更多问题:

    1. 此耦合开关噪声是否会干扰正常 LNB 22kHz 音调信号?

    2. 是否有22kHz 音调的建议测量方法(请注意探头接地连接并使用短线)? 或任何建议的范围设置(带宽? )?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    耦合开关噪声不会干扰音调信号、通常 、开关噪声 将由   下一级的输入滤波器进行滤波。

    通常、  我们在测试 22kHz 音调时为示波器设置20MHz 带宽。

        

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生:

    我们的客户询问 LNB I2C TR/TF 问题。

    问题是“当 LNB I2C 以200kHz (SCL)运行时,LNB IC 是否可以接受12ns 的 TR/TF 时序?  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、它可以接受12nS 的 TR/TF SCL、这没问题。