This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53355:VIN 开销

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53355

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/632342/tps53355-vin-overhead

器件型号:TPS53355

您好!

我已将 TPS53355用于 VIN=5V、VOUT=3.5V、IOUT=25A

 似乎 TPS53355要求 VIN 比 VOUT 高1.6V、否则它不进行调节。

当 VIN 降至5.1V 以下时、VOUT 将随之下降。

您能否确认这个1.6V 的 V开销 是真实的。 还是其他问题?

谢谢

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最短关断时间指定为150秒(最小值)、260秒(典型值)和400秒(最大值)  对于输入电压= 5.1V、输出电压= 3.5V 且 Fsw = 970kHz、稳压所需的关断时间为320秒、不包括任何损耗影响或开关频率变化。  这低于最大最短关断时间、因此、是的、Vin 需要一定的余量才能高于 Vout 才能实现正确调节。