This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138A:用于硬开关全桥直流/直流转换器的非线性 PID

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/632339/ucd3138a-non-linear-pid-for-hard-switching-full-bridge-dc-dc-converter

器件型号:UCD3138A

尊敬的 LAN:


我对 硬开关全桥直流/直流转换器的非线性 PID 有疑问、 常见 频率为174kHz。

可编程非线性限制对于自动修改滤波器系数、最大穿越频率为5.6kHz。

当进行输出动态测试时、 在一个周期内、占空比 从40%降低到10%。

我想知道动态触发速度最快 的 PID 系数,速度最快的 PID 是否可以在 一个周期内快速调整占空比? 我不知道可以这么快地调整环路、只需一个周期。 你能给我一些意见吗?

我还想详细了解如何根据 UCD3138A 中的非线性限制切换 PID 系数? 例如,依次更改 Kp、Ki、Kd ,还是 修改 Kp、Ki、Kd 作为一个整体?

更改 PID 的方式是否会影响动态响应?


祝你一切顺利

Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否使用 PCM 控制或电压模式控制。 如果是 PCM、则可以使用单独的 DPWM 来生成采样信号、并将其频率设置为远高于开关频率。 这样、即使在开关周期内、也可以快速更改占空比。
    但是、如果您使用电压模式控制、其中 DPWM 边沿由 CLA 输出决定的事件寄存器决定、则不能从 EVENT_UPDATE_WINDOW 中更改它、以避免出现 *** 扩展问题。

    此致
    弗兰克