This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14030-Q1:热性能信息问题

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14030-Q1, LMR14030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/632163/lmr14030-q1-thermal-information-questions

器件型号:LMR14030-Q1
主题中讨论的其他器件: LMR14030

大家好、

有关 LMR14030-Q1数据表中提供的以下热性能信息:

  • 为什么 RJA (__LW_AT__42.5)低于 RJC (56.1)? 通常、RJA 等于 RJC+RCA。
  • 由于对于  SPRA953中所述的热评估而言、RJA 不是那么精确、因此除了 Webench 外、如何根据环境温度和功率耗散进行结热计算?

此致、

东宝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    另一个问题是,您能否解释为什么 Tj=Ta+RJA*Ploss 高于实际 IC 结温?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dongbao:

    测试 RJC 时、只有外壳顶部是热传导路径、所有其他表面都是热绝缘的、LMR14030仅在外壳底部有散热焊盘、因此 RJC 高于 RJA。 RJC 更适用于外壳顶部表面具有金属散热的封装。

    TJ=Ta+RJA*输出电容是否高于实际 IC 结温、这取决于实际系统 RJA 与数据表规格42.5C/W 的比较 换言之、如果 CTM PCB 设计的层数大于4、尺寸大于114x76mm、则实际的 RJA 可能低于42.5C/W、从而导致 Tj 更低。