This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59116:关于输出电压与 LED 电流

Guru**** 2554410 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC59116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/631604/tlc59116-about-output-voltage-vs-led-current

器件型号:TLC59116

我们的客户正在以下条件下评估 TLC59116。

 

[条件]

VLED=4.3V (待定)

VCC=5.0V

ILEed = 30mA (最大值)

Vf=4.0V (最大值)


 

他们希望知道使用“输出电压= 0.3V”,因为他们必须减少 LED 块的热量。

根据数据表的图2、我们猜 TLC59116可在输出电压为0.3V 时吸收25mA 的 LED 电流、在输出电压为0.5V 时吸收30mA 的电流。

(遗憾的是、它高于它们预期的输出电压。)

我的理解是否正确?

如果没有、您能否告诉我们 TLC59116可灌入30mA 的最小电压?

  

 

此致、

Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kanemaru - San、
    您的理解是正确的。
    谢谢!
    夏季
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Summer-San、

    感谢您的回答。

    我知道。 非常感谢。

    此致、

    Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Summer-San、

     

    我还有其他问题。

     

    [第1季度]

    我知道 TLC59116可以在输出电压为0.5V 时灌入30mA 的 LED 电流、然后输出电流误差为+/- 8%。

    我的理解是否正确?

    如果没有、您能告诉我们这个值吗?

     

    [第2季度]

    如果 Vo 小于0.5V、TLC59116能否灌入30mA?

    如果 TLC591116可以接收、您能否告知我们您在以下情况下是否有关于输出电流误差的任何信息?

    Vo=0.4V 时为30mA:输出电流误差为???%

    Vo=0.3V 时为30mA:输出电流误差为???%

     

    此致、

    Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kanemaru、

    问题1:您的理解是正确的。

    Q2:由于器件处于压降模式、并且无法灌入30mA 电流、因此我们没有数据支持这一点。

    谢谢!

    夏季

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Summer-San、

    非常感谢你的帮助。

    我将报告这一信息。

    此致、

    Kanemaru