This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54386:TPS54386 EMC 问题- 50MHz 谐波

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54386

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/645543/tps54386-tps54386-emc-problems---50-mhz-harmonic

器件型号:TPS54386

尊敬的 TI:

我叫 Bruno、我来自阿根廷。

我设计的产品使用 TPS54386PWPR 来提供5V 和6V 电压。 第一个用于数字模块、第二个用于小型压缩空气控制器。

我们测量发射的辐射、峰值约为50MHz、超出了此类产品的允许限制。 这是实验室报告的衡量标准:



我们使用射频探索器环路探头 (https://www.digikey.com/products/en?keywords=1597-1409-ND)进行了测试 、发现了 TPS 芯片上的发射、因此我们想问是否报告了任何权变措施或已知问题? 原理图和布局为:

辐射的主要峰值位于 U4S (TPS54386)之上、并在电感器上略有下降。 在该模块之外、辐射峰值会显著降低。

我们知道一种解决方案可以屏蔽此模块以改善 EM 发射、但我们希望尝试使用最少的器件分配来解决它。 如果不是、我们必须制作新的 PCB 并再次进行所有测试、这是(大量)时间和金钱。

提前感谢您的参与。

此致、

布鲁诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bruno、

    此频率下的噪声表明它来自 SW 节点上升/下降沿。 幸运的是、您已经包含了用于引导电阻器的与引导电容器串联的占位符、以降低边缘速度。 您可以尝试将0 Ω 电阻器替换为1 Ω 至3 Ω 电阻器。

    由于您尝试仅更改组件、因此我建议您尝试使用不同的环流二极管。 不同的肖特基二极管具有不同的反向恢复行为、可能会导致降压转换器产生更多的辐射噪声。

    此致、
    Anthony
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Anthony、

    非常感谢您的回答。

    我们进行了一些提高 RBoot 的测试、并发现当我们使用8.2欧姆时 EMI 会略有降低。 您能告诉我提高该值的连续情况吗? 您认为会影响法规吗? 器件由12V 铅酸电池或18V 外部电源供电。

    我们将更改二极管、以缩短恢复时间。

    此致、

    布鲁诺
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bruno、

    Ω、我不愿意超越数据表上的3 μ s 建议。 我没有参与将此限制输入数据表、但我确信这是有原因的。 我很难确切地说,提高的后果是什么,但它是如下所示的。 启动电阻越大、高侧 MOSFET 导通时的启动电压下降越大。 足够大的压降有可能导致控制电路中的毛刺脉冲、从而导致开关节点上的不稳定行为。

    您可以尝试增加 SW 节点缓冲器的强度、而不是将引导电阻增加到3 Ω 以上。 这是通过将缓冲器中的电容从470pF 增加来实现的。 您可能还需要对电阻器进行调优、以更好地优化缓冲器。 您可以使用 EMI 测量或 SW 节点测量来判断哪种值最合适。

    还有另一件事需要尝试、但这会导致原理图和 PCB 更改。 我最初没有提出此建议、因为我知道您希望避免这种情况。 如果在每个 PVDD 引脚旁边添加一个值较低的陶瓷电容器、则可以绕过50MHz 以帮助降低该频率下的噪声。 应选择陶瓷电容器、使其谐振频率接近您要滤除的噪声的频率(50MHz)。 我检查了 muRata 的网站、18nF-22nF 电容器的谐振频率应接近50MHz。 这些电容器应该是现有电容器的补充。

    此致、
    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bruno、

    您是否最终找到了解决此问题的方法?

    Anthony
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Anthony!

    还没有。 组件即将推出、因此我们将不得不等到下周。 然后、我们将与射频实验室进行咨询、以测试您的建议和我们介绍的其他一些修改。

    我将告诉您测试结果、我承诺。

    此致、

    布鲁诺