This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 降压转换器的2类补偿组件计算

Guru**** 2587805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/631535/type-2-compensation-component-calculation-for-buck-converter

尊敬的所有人:

我设计的降压转换器具有以下特性:

VIN=50V

Vout=12V

Iout=30A

FSW=50kHz

如何计算该降压转换器的类型2补偿。

Vikas Dabas

印度

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没有足够的信息来设计补偿。 您使用的是什么转换器 IC? 什么是输出滤波器? 工作频率是多少? 您可以使用类型2、也可以不使用类型2。 您可能需要3类。 您可能只想使用 Webench 完成您的设计。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:
    我需要2类电压模式反馈补偿。 IC 并不重要。 我需要2类补偿理论。
    输出滤波器如下所示:
    Cin = 470uF
    LOUT=17uH @ 30A
    COUT=6800uF/25V
    CESR=40m Ω
    工作频率已提到:50kHz

    关于 webench:我看到过关于补偿的各种线程、所有这些线程都表示相同的东西。 即使您更改输入或输出、webench 也会返回相同的结果。

    Vikas Dabas
    印度
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、IC 很重要、因为您需要了解功率级增益。  对于电压模式控制、您将在 LC 谐振频率下获得一个双极点。  468 Hz。  ESR 零点为585Hz。  由于双极、相位减少了180度。  ESR 零点将抵消一个极点。  您可以将补偿器网络的零点置于 LC 谐振频率或以下、以消除另一个极点。  您可以将补偿器极点放置在其上方20个十进制位置、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:
    我从功率增益中了解的是跨导放大器增益的增益。 (如果我错了、请更正我)。
    我正在制作数字电源。 因此、我必须计算模拟世界中的组件值、而不是使用离散理论将其转换为数字。(数字电源参考设计中提到了该过程)
    现在、我需要计算2类组件、而无需任何特定于硬件或 IC 的组件。
    Vikas Dabas
    印度
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅此应用手册。 它应回答您的问题:

    www.ti.com/.../slva662.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我已经研究过这份说明。 它使用简单和 OTA 显示了2类和3类补偿。 但在示例中、它仅显示了"使用 OTA 的2类补偿"示例。

    对于我的应用、我使用的是简单运算放大器。 它不是 OTA。 请建议如何计算或假设2类补偿的极点和零点频率。

    此外、如何假设 FP0中第一个 R1的值以开始计算。

    这里还需要清除的一点是:为 OTA 计算以下值、这些频率是否与用于简单反馈的 FP1和 Fz1相同? 如果不是、请建议如何计算它们? 如果是、我仍然需要计算 Fp0。

    还有一件事(不要与上述问题混用):

    您在上一篇文章中提到过:  "您的 ESR 零点将抵消一个极点。  您可以将补偿器网络的零点置于 LC 谐振频率或以下、以消除另一个极点。  您可以将补偿器极点放置在比该值高20倍的位置"

    补偿产生的第三极点会怎么样? 应将其放置在何处?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据定义、交叉频率发生在补偿误差放大器的增益等于功率级增益且与之相反的地方。  因此、您必须知道功率级增益才能计算积分器。  放置零点和极点的方法有很多种。   上面的示例以对称方式将零点和极点放置在交叉频率上。  该方法可提供最大的相位升压。  我之前建议使用零/极点消除方法。  它只是另一种实现它的方法。  还有一些其他技术。  以下是一些附加文献:

    另一个电压模式控制应用手册。  它使用3类补偿、但以下原则是类似的:

    www.ti.com/.../slva104