This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53513:TPS53513/上电序列

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/628066/tps53513-tps53513-power-up-sequence

器件型号:TPS53513

您好!

DS 图33中有加电序列波形、VREG 达到5V 后 EN 变为高电平。 然而、在 EVM 上从 VDD 施加 EN 引脚、因此 EN 在 EN 达到5V 之前上升、如所连接的那样。

那么、当 EN 直接连接到 VDD 或分压器时、请告诉我是否没有启动问题?

此致、

Satoshi / Japan Disty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、EVM 通过电阻分压器将 EN 连接到 VDD、因此没有问题。