This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM337:LM337

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LM337

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/632091/lm337-lm337

器件型号:LM337

您好!

我需要-42V 和-20V 之间的可调电压。

例如、在|VI-VO|< 40V 的情况下、我能否将 LM337负极 LDO 用于-45V 输入?

 或者、在任何情况下-37V 是较低的输出电压?

提前感谢、

此致、

斯特法内  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、St é phane、

    是只要您满足电气特性表中规定的最小输出电流要求,您就应该能够将 LM337与|VI-VO|< 40V 一起使用。

    非常尊重、
    Ryan