This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51003和 BQ500212A 谐振电容计算问题

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ51003, TINA-TI, TIDA-00762, BQ500212A, TIDA-00318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/627342/bq51003-and-bq500212a-resonance-capacitance-calculation-issue

主题中讨论的其他器件:BQ500212AEVM-550BQ51003EVM-764BQ51003TINA-TITIDA-00762BQ500212ATIDA-00318

您好!

我正在使用 bq51003evm-764和 bq500212aevm-550电路板设计用于无线充电器的接收器和发送器模块。 我想使用不同的发送器和接收器线圈对测试电路板。

我对设计和测试流程几乎没有什么疑问。 它们是:

1.每次  更换发送器和接收器线圈时、是否都要更换发送器谐振电容器(C27、C28、C29、C30)? 这些线圈已计算到多高的频率?

2.我知道我需要更改接收器侧谐振电容器(C1、C2、C3、C4、C5)。 但是、要测量这些电容器、我需要使用 BQ51003规范第27页提到的测试装置。 文档。

在这里、他们提到、我必须在100KHz 频率下施加1V RMS 电压来测量 LS 和 LS'。  在100KHz 频率下、在哪里应用此1V RMS 电压?  在接收器 EVM (J1和 J2上)或发送器 EVM (J1和 J2上)上? 我在哪里测量电感(LS 和 LS')? 它是跨接收 器 EVM 的 TP2和 TP4吗?

3.如何在负载线分析后将最佳工作频率设置为设置? 这些谐振电容器是否仅将模块维持并调整为110-205KHz 的频率范围?

希望尽快回复。

谢谢、此致、

斯鲁亚娜·帕泰尔。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    另请参见下面的答案查看 bq51003数据表"串联和并联谐振电容器选择" 9.2.1.2.2

    1.每次  更换发送器和接收器线圈时、是否都要更换发送器谐振电容器(C27、C28、C29、C30)? 这些线圈已计算到多高的频率?--利用 RX 线圈调谐 Bill J,并且仅在线圈或安装发生变化时进行修整。  这是 RX 线圈或金属在其周围的安装。  C1 (C)的频率为100kHz、C2 (CD)的频率为1MHz。

    2.我知道我需要更改接收器侧谐振电容器(C1、C2、C3、C4、C5)。 但是、要测量这些电容器、我需要使用 BQ51003 规范第27页提到的测试装置。 文档。-- Bill J-Yes,线圈 L 在放置在 TX 上时将发生变化,此装置将模拟 TX。   如果您只使用一个 TX、不需要 Qi 认证、 则使用该 TX 进行测试。  

    在这里、他们提到、我必须在100KHz 频率下施加1V RMS 电压来测量 LS 和 LS'。  在100KHz 频率下、在哪里应用此1V RMS 电压?  在接收器 EVM (J1和 J2上)或发送器 EVM (J1和 J2上)上? 我在哪里测量电感(LS 和 LS')? 它跨越接收 器 EVM 的 TP2和 TP4吗?-Bill J.-用于测量电感的 LCR 表将设置为100kHz 和1V RMS。  测量是在 RX 线圈上进行的、没有连接到电路。

    3.如何在负载线分析后将最佳工作频率设置为设置? 这些谐振电容器是否只是将模块维持在110-205KHz 的频率范围内并将其调谐?--Bill J -这是一种特殊的测试装置、用于在开环配置和开环配置中操作线圈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Johns 先生、您好!

    我想将接收器和发送器线圈都更改为较小的线圈、并测试功率传输。
    那么、我是否需要更改接收器和发送器上的电容器? 也就是说、TX 模块中 C27、C28、C29、C30和 RX 模块中 C1、C2、C3、C4、C5的等效计算电容?

    请告诉我、如果理解正确、我需要为 LCR 表设置1V rms 电压和100kHz 频率、并在没有 LS 发送器的情况下检查 bq51003evm 的 TP2和 TP4处的电感。
    然后、我需要为 LCR 表设置1V rms 电压和100kHz 频率、并使用间隔套(3.4mm)、初级线圈和发送器模块在 bq51003evm 下检查 bq51003evm 的 TP2和 TP4的电感。 在这里、TX 模块应插入微型 USB 输入。

    我是对的吗?

    那么、负载线分析是否只是为了确保线圈能够在110-205kHz 的频率范围内工作?

    并且使用 TINA-TI 进行负载线分析、无法绘制电压和电流曲线。 我正在阅读您发表的文章"TI-Desiging a Qi compliant receiver coil (TI -设计符合 Qi 标准的接收器线圈)"。 如果您可以建议如何针对不同的电阻负载(10欧姆至500欧姆)获得正确的曲线、这将是一个很好的选择。

    提前感谢您、

    此致、
    斯鲁亚娜·帕泰尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您同时更改 RX 和 TX 线圈、则适用不同的规则集、这将是一种定制的非 Qi 解决方案。  RX 和 TX 只能一起使用。

    对于 TX 线圈调优、L 和 C 将调谐为100kHz、(bq500212A) L 为6.3uH、C 为400nF。  可提供 L 值为6.3uH 的较小 TX 线圈、请参见 TIDA-00762。

    对于 RX 线圈调优、是 TP2和 TP4是正确的点、但您只需要将线圈连接到 LCR 表而不是 EVM 电路。

    是对于 LS、它是 RX 情况下的线圈、但没有 TX。   

    对于 LS'、这将在您的 TX 设计中采用 TX 线圈( 用于 Qi 的板和隔套)。  TX 未通电您只希望 TX 线圈对 RX 线圈的影响测量 RX 线圈 L

    如果您使用 TIDA-00762和 TIDA-00318、则负载线是可选的、因为参考性能将会很好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Johns 先生、您好!

    感谢您的回复。 我在此设计中使用的是 BQ500212A 和 BQ51003 IC。 因为我需要来自 RX 的2.5W 输出功率。  

    我有一个发送器线圈(26mm OD 和7.36uH L)和一个接收器线圈(24mm OD 和47.5uH)。 因此、使用这些线圈可以定制充电器、因此我需要计算和更改 TX 和 RX 端的谐振电容 对吧? 如果是、那么用于计算 TX 模块谐振电容的公式是什么?

    如果我希望使设计符合 Qi 标准、 然后、我需要购买760308101103 (6.5uH)、 并可将其与接收器线圈(24mm OD 和47.5uH)配合使用、方法是更改 RX 端的谐振电容器、以便将模块调整为 FS = 100kHz 和 FD = 1MHz。 对吧?

    或者、我有另一个 TX 线圈(29mm OD 和4.33uH)、那么我是否可以使用具有400nF 电容的线圈、以便我的 TX 将处于100kHz 至1MHz 的谐振频率范围内?

    此外、请告诉我这两个 IC 是否兼容、足以为我提供2.5W 功率。 我使用 BQ500212A EVM-550和 BQ51003EVM - 764进行测试和评估。

    提前感谢您、

    此致、

    斯鲁亚娜·帕泰尔。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 TX 端(bq500212A)、我强烈建议使用760308101103或类似线圈、我已经对它们进行了测试、您将获得良好的性能。  由于 LC 振荡电路中的高循环电流、任何 TX 线圈必须具有低 DCR。  请注意、Qi 标准要求 TX 线圈尺寸要大约50mm、标准有多种类型、但范围不是30mm。

    问题--我有一个发送器线圈(26mm OD 和7.36uH L)和一个接收器线圈(24mm OD 和47.5uH)。 因此、使用这些线圈可以定制充电器、因此我需要计算和更改 TX 和 RX 端的谐振电容 对吧? --是的

    问题--如果是这样,那么计算 TX 模块谐振电容所用的公式是什么?--线圈 L 和谐振电容器构成调整为100kHz 的串联 LC 振荡电路。

     

    问题--如果我想让设计符合 Qi 标准,那么我需要购买760308101103 (6.5uH)--不是 Qi 线圈,但很好的线圈将会很好地工作。

    问题--可以通过更改 RX 端的谐振电容器将其与接收器线圈(24mm OD 和47.5uH)配合使用,以便将模块调谐到 FS = 100kHz 和 FD = 1MHz。 对吧?--是的

    问题--我有另一个 TX 线圈(29mm OD 和4.33uH),所以我可以使用这个电容为400nF 的线圈,这样我的 TX 就会在100kHz 到1MHz 的谐振频率范围内?-- 这个 L 值很低,不推荐,大多数好的 TX 线圈的 L 接近6.3uH 和低 DCR,不要尝试使用和 RX 线圈,因为 TX 线圈会有热问题。

    问题--另外,请告诉我这两个 IC 的兼容性是否足以为我提供2.5W 功率。是的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回答。