Other Parts Discussed in Thread: BQ51003, TINA-TI, TIDA-00762, BQ500212A, TIDA-00318
您好!
我正在使用 bq51003evm-764和 bq500212aevm-550电路板设计用于无线充电器的接收器和发送器模块。 我想使用不同的发送器和接收器线圈对测试电路板。
我对设计和测试流程几乎没有什么疑问。 它们是:
1.每次 更换发送器和接收器线圈时、是否都要更换发送器谐振电容器(C27、C28、C29、C30)? 这些线圈已计算到多高的频率?
2.我知道我需要更改接收器侧谐振电容器(C1、C2、C3、C4、C5)。 但是、要测量这些电容器、我需要使用 BQ51003规范第27页提到的测试装置。 文档。
在这里、他们提到、我必须在100KHz 频率下施加1V RMS 电压来测量 LS 和 LS'。 在100KHz 频率下、在哪里应用此1V RMS 电压? 在接收器 EVM (J1和 J2上)或发送器 EVM (J1和 J2上)上? 我在哪里测量电感(LS 和 LS')? 它是跨接收 器 EVM 的 TP2和 TP4吗?
3.如何在负载线分析后将最佳工作频率设置为设置? 这些谐振电容器是否仅将模块维持并调整为110-205KHz 的频率范围?
希望尽快回复。
谢谢、此致、
斯鲁亚娜·帕泰尔。