This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B68-Q1:引脚连接检查

Guru**** 2557700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/631269/tps7b68-q1-pin-connection-check

器件型号:TPS7B68-Q1

尊敬的所有人:

您可以检查我的引脚连接想法吗?

请参阅随附的文件。

*我将使用具有标准 WD 但没有电源正常状态指示的器件。

e2e.ti.com/.../3288.circuit-diagram.pdf

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    山本-圣、您好!

    您的配置适用于标准看门狗模式。
    2.如果电池电压低于7V,则可以将 WTS 直接拉高至电池,以启用标准看门狗。
    3.电源正常阈值调整引脚。 在 PGADJ 和 OUT 引脚之间连接一个电阻分压器、以设置电源正常阈值。 将此引脚接地、以将阈值设置为输出电压 VOUT 的91.6%。 如果您可以使用默认设置、则不必使用电阻分压器。
    PG 是一个输出引脚、如果您不需要使用 PG、可以将其保持断开状态。
    5.如果电池电压低于7V,则取决于电池电压。 没关系。
    6.窗口比率选择引脚(只适用于窗口看门狗)。 将此引脚下拉至低电平、将开窗:闭窗口比率设置为1:1。 将此引脚上拉至高电平、以将开窗:关闭窗口比率设置为8:1。

    此致、
    Jason Song
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山本-圣、您好!  

    当您尝试将某些引脚连接到电池时、请确保其不会超过其最大额定电压。  

    此致、  
    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、JASon-San、

    感谢您的回答。
    我想重新检查两件事。

    >关于2和5,
    您提到"如果您的电池电压低于7V。 应该可以"、但 WTS 和 FSEL 引脚具有40V 的绝对最大额定值。
    因此、如果电池电压低于40V、我认为这些引脚应该可以正常工作。
    我的理解是否正确?

    >关于6,
    我想将这个引脚用作开路引脚、因为我不会使用窗口看门狗。
    将打开该引脚会发生问题吗?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山本-圣、您好!

    大约2和5、您是正确的、绝对的额定值为45V。 很抱歉、我犯了个错误、我以为它们的额定值只有7V。

    大约6、数据表未指定引脚保持开路的条件。 尽管您 不打算使用窗口看门狗、但我建议您将该引脚接地。

    此致、
    Jason