This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62090:为什么不填充铜...

Guru**** 2420310 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62090

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/627009/tlv62090-why-not-fill-copper

器件型号:TLV62090

你(们)好

TLV62090演示 PCB 未在电感器底部填充铜、为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的用户:

    很抱歉、但我无法理解您的问题。 您会详细说明一下吗?

    谢谢、此致、
    Emmanuel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好: Emmanuel

    在我的 PCB 中、我在电感器底部用 GND 填充铜、我认为这可以 减少 EMC 的电感辐射...

    但有人认为这会降低 L (Q)的值 、并对地产生辐射干扰、降压是坏的...

    我发现 TLV62090演示 PCB 也不会填充电感器底部的 GND 覆铜、我想知道原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    用户好、

    电感器下方的接地层可用作天线、根据电感器产生的磁场的极化、它可能会捕获噪声并注入电路板的接地路径。 一点都不好 出于同样的原因、我们的 EVM 在顶层的电感器下方没有接地。

    此致、
    Emmanuel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好:Emmanuel

    第三季度!