This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS54160:WEBENCH®︎工具/TPS54160:数据表中的功率损耗计算结果不准确

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/627549/webench-tools-tps54160-webench-tools-tps54160-power-loss-calculation-result-not-accurate-in-the-datasheet

器件型号:TPS54160

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我需要计算 TPS54160 (集成 MOSFET IC)功率损耗。

数据表中提供了 IC 的功率损耗计算公式、我使用 webench 来仿真 IC 功率损耗。

我发现结果之间存在差距、webench 的功率损耗 比数据表公式大得多。

我测试 EVM、webench 是对的。

当我将公式(55)的参数0.25更改为0.9时、结果相同。

数据表的公式或参数是否有错误? 还是 TPS54160在 一段时间内以更高的开关时间工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Miller、

    您能否分享您正在测试的输入条件(Vin min、Vin Max、Vout、Iout 和 Ta)、以便我们对此进行更深入的研究?

    此致、
    Vishwnath
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OK,以下是计算工具的结果:

    TPS54160

    Rds

    问题

    ASW

    TSW

    VDR (变参)

    变参(μ A)

    Rsns

    Iu

    变参@0.1 (μ s)

    变参@1.5 (μ s)

    IPP

    Fs

    0.18.

    3.00E-09

    2.50E-10.

    6.00E-09

    24

    24

    1.80E-01

    1.16E-04

    5.50E-01

    5.50E-01

    3.16E-01

    5.00E+05

    L2

    ESRl

    K1

    K2

    X

    Y

    Cin

    CinESR

    COUT

    CoutESR

    应用程序

    输出电流

    1.80E-05

    8.00E-02

    2.61E-01

    9.20E-01

    1.21E+00

    2.01E+00

    4.70E-06

    5.00E-03

    2.20E-04

    2.50E-02

    1.00E+00

    1.50E+00

    工具的计算结果

    PIC

    PMOS 导通

    PMOS 开关

    PMOS 门

    Pdiode

    PL、绕组

    PL、CORE

    PCIn

    输出电压

    计算公式和参数来自数据表和 LabKit 手册

    2.78E-03

    5.59E-02

    1.08E-01

    3.60E-02

    7.12E-01

    1.81E-01

    4.02e-02

    1.33E-03

    2.08E-04

    2E-01

    7.12E-01

    1.9E-1.

    1.33E-03

    2.08E-04

    下面是 webench 和工具的比较:

    工具

    Webench

    PIC

    2.78E-03

    2.00E-01

    PIC+P MOSFET

    4.80E-01

    PMOS 导通

    5.59E-02

    PMOS 开关

    1.08E-01

    PMOS 门

    3.60E-02

    Pdiode

    7.12E-01

    7.12E-01

    Pdiode

    6.95E-01

    电感器绕组

    1.81E-01

    1.90E-01

    P 电感器

    1.61E-01

    电感器内核

    4.02e-02

    PCIn

    1.33E-03

    1.33E-03

    PCIn

    9.00E-04

    输出电压

    2.08E-04

    2.08E-04

    输出电压

    2.98E-04

    因此、您可以看到 webench 结果与我的工具结果之间的差距。

    IC 功率损耗不准确、我认为 IC MOSFET 的参数不正确。

    您对这一差距有何看法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    准确计算功率损耗有点困难。 Webench 使用实际测量数据对功率损耗进行建模、因此在大多数情况下、我希望 Webench 结果更加准确。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我重点介绍 TPS54160的数据表参数、它提供了公式和计算参数、但与 webench 和 Real 不匹配、我想弄清楚原因。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    需要注意的一点。 方程式58中的项应加上、而不是乘以。 这有帮助吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我这么做... 我告诉 BU 的营销排版。
    也许您可以计算 IC 的功率损耗、并发现公式和 webench 之间存在很大的差距
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Miller、

    Webench 根据 MOSFET 导通和关断的上升和下降时间计算开关损耗。 Webench 还考虑了温度对 RDS 的影响。 数据表中未考虑这些参数。 此外、我们从数据表值中调整了几个参数、以提高效率。

    下面列出了损耗:

    功率耗散米勒的工具Webench差异
    IC IQ PD2.78E-033.31E-040.0024488
    Pswitching1.08E-010.28410.1761
    传导5.59E-020.09670.0408.
    Pgate3.60E-020.080360.04436

    此致、
    Vishwanath
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    功耗_________ Miller 的工具_________ Webench _________________ 差值
    IC IQ PD_________________ 2.78E-03_________ 3.31 E-04_________________ 0.0024488
    正在切换_________________ 1.08E-01_________________ 0.2841_________________ 0.1761
    传导_________________ 5.59E-02________ 0.0967_________________ 0.0408.
    Pgate __________________ 3.60E-02________ 0.08036_________________ 0.04436

    很抱歉间隔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我可以看到 webench 和我的工具之间的最大差距是 P MOSFET 开关。
    那么、在 webench 计算中、您可以将它的开关频率加倍、包括打开和关闭? 或者您只是调整参数?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为了更加精确、数据表公式仅计算考虑250pF 输出电容的输出电容损耗。 但是、Webench 也会考虑开关期间的额外传导损耗(获取 TR 和 TF)。 这2个损耗之和将为您提供总开关损耗。 数据表不显示第二部分的公式。