This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53355:寄生电容

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/631889/tps53355-parasitic-capacitance

器件型号:TPS53355

您好!

数据表图38中 C2等纹波注入电路的电容器是否可能 是 AVS_FB 的寄生电容?

CPU 的 AVS_FB 中有一条规则、如下所示。

"AVS_FB 上的电容负载不应超过100pF、包括布线和过孔。"

此外、下面还随附了一个简化电路图、因此请告诉我们您的观点。

请注意、

YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我以前没有看到过这种情况。 为了绝对安全、您可能需要考虑使用不需要纹波注入的电解输出电容器。