This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61165:最经济高效的 LED 驱动器 IC

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61500, TPS61165, TPS61169

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/624345/tps61165-most-cost-effective-led-driver-ic

器件型号:TPS61165
主题中讨论的其他器件:TPS61500TPS61169

大家好、

我希望为我的应用找到最经济高效的 LED 驱动器 IC。   我查看的是 TPS61165。  但是、最大电流略小于我需要的电流(1.2A)。  TPS61500可以工作、但最大电流远高于我需要的电流(3A)。  我希望这两者之间有更便宜的东西。  以下是我的应用的具体细节。

输出电压- 33V

输出电流- 100mA

输入电压-它有两个电源。  一种是工作电压介于3V 至4.2V 之间的锂离子电池。  另一个是从离线交流/直流转换器生成的18V 电压。  

输入电流- 1.375A

对于输入电流要求、我假设在最坏的3V 情况下效率为80%。

谢谢、

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此 TED 已分配、将在短时间内处理。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    3V~4.2至33V 的转换率过高、占空比可能超过器件的最大占空比、您是否可以使用18V 作为升压输入电压? 则电感器电流要小得多、可以使用 TPS61165。 如果您使用 锂离子电池,输入电流为1.375A,但电感器峰值电流将高得多,可能超过1.5A,因此 TPS61500不是您想象的那么大。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Caryss Li (4872533),

    感谢你的答复。  要回答您的问题...

    [引用 user="Caryss Li "]

    3V~4.2至33V 的转换率过高、占空比可能超过器件的最大占空比、您是否可以使用18V 作为升压输入电压?  

    [/报价]

    我没有很好地解释我的电源。  我无法始终使用18V 电压。  如果未向单元施加空调电压、则必须耗尽电池。  因此、它必须是一个源。  因此、我必须立即忽略 TPS61169等没有足够高最大输入电压的器件。

    关于您的陈述"占空比可能超过最大占空比"、我似乎错过了器件的关键规格。  我现在知道、仅满足输入电流要求是不够的。  感谢您提供这些信息。  在接下来的几天里、我将对此进行更多的研究。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:
    好的、如果您有其他问题、请告诉我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Caryss Li (4872533),

    您之前在这篇文章中提到、TPS61500可能也不够好。  根据我对最大输出电流的计算、似乎已经足够好了。  我的假设是...

    电感= 10uH、肖特基正向电压= 0.2V、开关频率= 1.2MHz、输入电压= 3、输出电压= 33V、电流限制= 3A、效率= 80%

    这些公式产生的峰值电流为~ 227mA、最大输出电流为~ 210mA。  

    我只需要120mA 输出。  我是否缺少其他东西?

    感谢您的帮助、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:
    我的问题是、3V 至33V 的转换比需要高于91%的占空比、这将是限制。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Caryss、

    明白了。  谢谢。  我们可以选择在更多并联灯串中放置更少的串联 LED、以降低电压。  当然、电流将上升、因此它可能无论如何都不起作用。  我将重做计算、看看我们是否可以使它以这种方式工作。  再次感谢您的帮助。

    此致、

    John