主题中讨论的其他器件:TPS61500、 TPS61169
大家好、
我希望为我的应用找到最经济高效的 LED 驱动器 IC。 我查看的是 TPS61165。 但是、最大电流略小于我需要的电流(1.2A)。 TPS61500可以工作、但最大电流远高于我需要的电流(3A)。 我希望这两者之间有更便宜的东西。 以下是我的应用的具体细节。
输出电压- 33V
输出电流- 100mA
输入电压-它有两个电源。 一种是工作电压介于3V 至4.2V 之间的锂离子电池。 另一个是从离线交流/直流转换器生成的18V 电压。
输入电流- 1.375A
对于输入电流要求、我假设在最坏的3V 情况下效率为80%。
谢谢、
John