主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO、 BQEVSW
您好!
我 将 BQ27520-G4电量监测计与基于 i.MX6D 处理器的设计搭配使用。 遗憾的是 、我们在电池校准期间遇到了问题。 我们在设计中使用的是 Panasonic 18650 3.7V 3400mAh 可充电锂离子电池。 在校准过程中、我们的两个 BQ27520-G4电量监测计 EVK 套件在学习周期过程中都损坏。 从第二 个 EVK 中、我们可以为产品获取黄金文件、但 EVK 现在无法正常工作。 使用可用的黄金文件、我们会在 系统上遇到随机错误行为(电压与%)。 我们还尝试了其他电池、但行为 相同。
请帮助我们解决此问题。
在第二个选项中、我想用新的自动校准仪表替换电量监测计。
请提供您宝贵的反馈。
此致、
Mrudang