This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27520-G4:电池自动校准所需的兼容部件

Guru**** 2588125 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27520-G4, BQSTUDIO, BQEVSW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/623534/bq27520-g4-required-compatible-part-with-auto-calibration-for-battery

器件型号:BQ27520-G4
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOBQEVSW

您好!

我 将 BQ27520-G4电量监测计与基于 i.MX6D 处理器的设计搭配使用。 遗憾的是 、我们在电池校准期间遇到了问题。  我们在设计中使用的是 Panasonic 18650 3.7V 3400mAh 可充电锂离子电池。 在校准过程中、我们的两个 BQ27520-G4电量监测计 EVK 套件在学习周期过程中都损坏。  从第二 个 EVK 中、我们可以为产品获取黄金文件、但 EVK 现在无法正常工作。 使用可用的黄金文件、我们会在 系统上遇到随机错误行为(电压与%)。 我们还尝试了其他电池、但行为 相同。  

请帮助我们解决此问题。

在第二个选项中、我想用新的自动校准仪表替换电量监测计。

请提供您宝贵的反馈。

此致、

Mrudang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Mrudang

    很遗憾听到您在使用我们的监测计时遇到了挑战。  使用监测计有一个一般流程。  我在下面列出了它,请告诉我是否需要对任何章节进行详细阐述。

    -第一步是使用以下链接中的齿识别电池的化学 ID。 该工具提供了有关操作的详细说明。

    -下一步是对识别的 chem id 进行编程、 为您的应用配置监测计的数据闪存、然后执行校准。

    -随后、按照下面的应用手册执行学习周期。 您所使用的监测计是系统侧监测计。

    e2e.ti.com/.../4628.LearningCycleOverview_5F00_.pdf

    -最后、在完成学习周期后提取黄金文件。 如果您遵循此过程但仍有问题,请通过日志文件、srec 和 gg 文件发送。

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Onyx。

    我们已经按照您提供的应用手册执行了学习周期。 现在、我们没有可用的 EVK。 我将共享您的日志文件、一个 srec 和一个 gg 文件,这些文件是我在应用程序中转储的。

    您是否有任何其他具有自动校准功能的电量监测计?

    此致、
    Mrudang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    请查找随附的 Original_Genrated_File.zip、该文件是在 学习周期中生成的。 我还随附 了 Modified_File.zip、其中包含对黄金文件的更改、将电池的备用容量从500mAh 减少到0mAh (电池总容量为3400mAh)。

    请查看并告知您如何帮助我们。

    此致、

    Mrudang

    e2e.ti.com/.../Original_5F00_Genrated_5F00_File.zip

    e2e.ti.com/.../Modified_5F00_File.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mrudang:
    是否也可以附加 gg 文件。 我不想在我的器件上对您的 srec 进行编程、因为担心如果在您的电路板上进行编程、它可能会使我的电路板砖型。 您能否验证您使用的是 EV2300的固件版本?

    我不确定我是否理解自动校准功能的含义。 如果您成功完成了学习、我们的监测计会持续学习电池的 Qmax 和电阻。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Onyx、

    抱歉、我忘记了附加的.gg 文件。 请在此处找到随附的。 我们使用  了 EV2300 软件的0.9.92版固件。

    请告诉我您的观点。

    此致、
    Mrudang

    e2e.ti.com/.../7180.GG.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请安装 bqstudio。 bqstudio 的仪表板将向您展示您正在使用的 EV2300软件版本。 应为3.1m 或3.1r。
    v0.09.92是 bqEVSW 版本号
    谢谢
    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx、

    它是3.1r。

    此致、
    Mrudang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    可以帮帮我吗?

    如何进一步?

    此致、
    Mrudang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mrudang:

    以下是我建议您继续的操作方式。
    获取功能板,提取 srec,然后使用 bqstudio 在另一个板上对 srec 进行编程。 这将使我们知道您可以成功地提取 srec 并对其进行编程、而不会出现任何问题。
    -下一步从成功学习的设备中提取 srec,然后尝试在另一个设备上对其进行编程。 我不想让您使用一直在欺骗您的其他设备的 srec。 确保在编程后单击执行命令、以从 ROM 模式将监测计恢复到固件模式、然后让我知道情况如何。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx、

    感谢您的支持。

    在这种情况下、我需要购买新的 EVK 套件并再次尝试校准、对吧?
    我们是否可以通过更改.gg 或 golden 文件来更改当前方案。 还有其他方法吗?

    此致、
    Mrudang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为您的黄金文件在某种程度上已损坏、这就是在欺骗您的芯片的原因。 您目前是否有任何功能板? 您能否尝试对默认 srec 进行编程并再次进行提取、以便确保编程和提取过程中没有任何内容会导致 srec 损坏?
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx、

    我没有任何功能 EVK。 我们还能做些什么?

    此致、
    Mrudang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否更换电路板上的 IC、然后提取 srec 并重新编程?