This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:BQ76930为什么会发生 OCD,禁用 CHG?

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76930

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/631505/bq76930-bq76930-why-ocd-occurs-chg-disabled

器件型号:BQ76930

您好、TI 专家

现在我使用的是 MCU+bQ76930,它们是一个不祥现象、即当 OCD 出现时、CHG 将被禁用~但我希望当 OCD 出现时、,CHG 仍被标记为~

寄存器如下所示:

~您的帮助。非常感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Fawn、
    IC 不会这样做、它会将 DSG 更改为关断、如第二组读数所示。 我不知道您的日志来源。 检查您的 MCU 在寄存器5读取之间的258ms 内是否正在写入 CHG。 MCU 通常可能会关闭 CHG、以便检查 Load_Present 状态。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的帮助~我们根据您的回答找到了原因~软件在 OCD~之后设置 CHG 保护