This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28740:UCC28740 MOSFET G 波形异常、为什么会发生这种情况?

Guru**** 2439020 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/641983/ucc28740-ucc28740-mosfet-g-waveform-anomalies-why-does-this-happen

器件型号:UCC28740

输入: AC 220V

输出:24V 直流  2.4A

MOSFET 为 STF18NM80

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    VDD 引脚为18.5V、VDD 引脚中的电容器为10uF/50V 和0.1uF/0805 / 50V
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    感谢您关注 TI。

    该信号是 MOSFET 的栅极?

    您能否显示直接来自控制器的 DRV 输出是什么?

    我看不到垂直刻度、但它看起来像 MOSFET 的米勒区域。 您可以通过与 MOSFET 数据表比较导通期间的栅极电压并查看 Ucc28740的 DRV 引脚信号来确认这一点。

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您回答我的问题。

    1,是的、信号是 MOSFET 的栅极。

    2,I 对电阻 R63短路、信号相同

    3、垂直刻度5V/DIV,我认为信号平台是 由米勒电容引起的,此 MOSFET STF18NM80最大栅极阈值电压为5V、当 VDD = 640V、ID = 17A VGS = 10V 时、Qgd 为40nc

    反激式器件的最大频率为65kHz。

      

    ucc28740 功能方框图为:

    DRV 特性描述(续)为:

    在谷底跳跃模式下、ucc28740的 Vdrv 为:

    我购买了一些 AOTF15S65L、 电气特性为:

    当  VGS=10V、VDS=480V、ID=7.5A 时、最大 VGS (th)为4V、Qgd 为5.6nc;我将在比较这两个 MOSFET 测试的结果时显示详细信息。

     此致。

    于。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    输入: AC 220V

    输出:24V 直流  2.4A

    MOSFET 是 AOTF15S65L

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、yuHJ、

    我想您已经完全了解了 MOSFET 导通期间的米勒平坦区。

    如果充电电流是固定的(UCC28740典型值为25mA)、则米勒平坦区持续时间取决于充电电流和 FET 的 GGD。

    在您的测试 波形中,GGD 越小,米勒时间越短,STF18NM80 大约为2us, 但 AOTF15S65L 大约为200nS。

    此外、您还可以发现米勒平坦启动电压(驱动电压)因 Vgs (th)不同而有所不同。

    下图可以解释米勒平坦区:

    如果您想进一步讨论 MOSFET 的驱动器,请分享您的意见或问题。
    谢谢。