请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS659039-Q1 你(们)好
我使用 VAYU EVM 开发我们的客户电路板。
我使用 PMIC 的 RESET_IN 来控制上电/断电事件。
其他控制信号悬空、包括 PWRON、RPWRON、PWRDOWN 作为 VAYU EVM。
当 CPU 无法通电时、PMIC 的 VDDA_RTC 仅为1.1V。
我已经检查了3.3V、5V 正常以及3.3V 后的 RESET_IN 释放、5V 上电时间大约为5ms。
加电失败并非总是失败率约为1/3。
是否必须检查任何信号是否出现开机故障?
谢谢你。